It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sehr kurze Pumpenzyklen

Anwendung

Dieser Anomalietyp gilt für Abwasserpumpstationen, für die der Pumpenbetriebsstatus verfügbar ist.

Beschreibung

Die Benutzer werden über diese Anomalie informiert, wenn diese Bedingungen erfüllt sind:

  • Sehr kurze Pumpenzyklen werden wiederholt erkannt.
  • Die Dauer der Pumpenzyklen ändert sich erheblich.

Mögliche Ursachen

  • Ein Fehler im analogen Niveausensor
  • Ein Fehler im Steuergerät
  • Ein Fehler in einer Pumpe

Zugehörige Diagramme zur Bewertung

Anweisungen zum Auffinden der zugehörigen Diagramme für die Untersuchung finden Sie unter „Wo finde ich die Anomaliediagramme zur Untersuchung?“ unter Ereignis-FAQs > Anomalien .

Beschreibung des ersten Diagramms

Das Diagramm zeigt die folgenden Daten:

  • Der Betriebsstatus jeder Pumpe in der Anlage
  • Der Wasserstand, falls vorhanden

Der Zeitraum in der Tabelle beträgt einen Tag mit der maximalen Auflösung:

  • Wenn die Anomalie aktiv ist, zeigt das Diagramm den Vortag an.
  • Wenn die Anomalie aufgehört hat, zeigt das Diagramm den Tag an, dem die Anomalie begonnen hat.

Das Diagramm ermöglicht dem Benutzer die Bewertung der folgenden Elemente:

  • Das Problem, das die Anomalie verursacht hat
  • Der aktuelle Zustand der Anlage, wenn die Anomalie noch aktiv ist

Beschreibung des zweiten Diagramms

Das Diagramm zeigt die tägliche Anzahl der Starts jeder Pumpe in der Anlage. Der Zeitraum im Diagramm beträgt mehrere Tage. Das Diagramm ermöglicht dem Benutzer die Bewertung der folgenden Elemente:

  • Das Ausmaß des Problems
  • Die Häufigkeit des Auftretens des Problems
  • Der Unterschied beim Auftreten von Problemen zwischen den Pumpen

Auswertung der Diagramme

In diesem Beispiel verfügt die Anlage über zwei Pumpen, die so eingestellt sind, dass sie regelmäßig wechseln und zwischen konstanten Start- und Stoppniveaus laufen.

Das erste Diagramm zeigt einen unregelmäßigen Trend des gemessenen Wasserstands mit unrealistischen Spitzen. Die Spitzen führen dazu, dass die Pumpen direkt danach starten und stoppen. Dieses Verhalten zeigt an, dass ein Problem mit dem Niveausensor oder dem Steuergerät vorliegt.

Die zweite Tabelle zeigt, dass jede Pumpe hundertmal pro Tag startet. Die Anzahl der Starts unterscheidet sich erheblich von den 20 Malen für jeden Tag, die im Juli vor dem Auftreten der Anomalie beobachtet wurden.

Das zweite Diagramm zeigt auch, dass das Problem beide Pumpen gleich betrifft. Dieses Verständnis bestätigt, dass das Problem im Niveausensor oder im Steuergerät und nicht in einer Pumpe liegt.

Anomalitätstyp deaktivieren

Wenn das Verhalten, das als Anomalie identifiziert wird, für eine Station normal ist, sollte der Anomalietyp deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Wie aktiviere oder deaktiviere ich einen Anomalietyp?“ unter Ereignis-FAQs > Anomalien .

Verwandte FAQs

Viele Benutzer hatten ähnliche Fragen zu Ereignissen, Alarmen, Anomalien und Vorfällen.