It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Variações inesperadas no nível da água

Aplicação

Este tipo de anomalia é aplicável a estações de bombagem de águas residuais equipadas com um sensor de nível analógico.

Descrição

Os utilizadores são notificados desta anomalia se o nível de água medido diminuir repetidamente quando não estiver a funcionar qualquer bomba.

Causas possíveis

  • Uma falha ou outros problemas com o sensor de nível analógico
  • Avaria no controlador
  • Um problema com a válvula anti-retorno da bomba
  • Configuração incorrecta da estação no Secure Connect

Gráficos relacionados para avaliação

Para obter instruções sobre onde encontrar os gráficos relacionados para exame, consulte "Onde encontro os gráficos de anomalias para exame?" em Perguntas frequentes sobre eventos > Anomalias.

Descrição do gráfico Primeiro dia em que a anomalia foi detectada

O gráfico mostra os seguintes dados:

  • O estado de funcionamento de cada bomba na estação no primeiro dia em que a anomalia foi detectada
  • O nível de água no primeiro dia em que a anomalia foi detectada

O gráfico permite que o utilizador avalie o problema que causou a anomalia.

Descrição do gráfico Estado actual da estação

O gráfico mostra quando a anomalia está activa. O gráfico mostra os seguintes dados:

  • O estado de funcionamento de cada bomba na estação durante as 24 horas anteriores
  • O nível de água durante as 24 horas anteriores

O gráfico permite ao utilizador avaliar o estado actual da estação.

Se a anomalia tiver cessado, apenas o gráfico Primeiro dia em que a anomalia foi detectada mostra.

Avaliação de gráficos, exemplo 1

A estação tem duas bombas que estão definidas para alternar regularmente e para funcionar entre os níveis de arranque e paragem constantes. Os gráficos mostram que o nível de água medido é muito ruidoso, o que torna os ciclos da bomba difíceis de diferenciar. Esta tendência indica uma falha no sensor de nível analógico.

Neste exemplo, a situação é especialmente grave porque o sensor de nível defeituoso mede picos de nível irrealistas, que arrancam as bombas. Logo após, o sensor mede um nível inferior ao nível de paragem configurado e, assim, pára as bombas. Este comportamento resulta em centenas de ciclos desnecessários todos os dias para ambas as bombas, que arrancam e param numa rápida sucessão.

Avaliação de gráficos, exemplo 2

O nível de água medido é consistente com um funcionamento regular da bomba entre os níveis de arranque e paragem configurados. Ao mesmo tempo, a utilização das bombas é constantemente igual a zero, o que não corresponde à tendência do nível da água. Este comportamento indica um problema com a configuração da estação no Secure Connect, em vez da própria estação.

Desactivar o tipo de anomalia

Se o comportamento identificado como uma anomalia for normal para uma estação, o tipo de anomalia deve ser desactivado. Para obter mais informações, consulte "Como activar ou desactivar um tipo de anomalia?" em Perguntas frequentes sobre eventos > Anomalias.

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Eventos, Alarmes, anomalias e incidentes.