It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Fernsteuerung

Ermöglicht einem Benutzer die Fernsteuerung von Geräten, die auf einer Station installiert sind

Die Fernsteuerungsfunktion ermöglicht dem Benutzer die Fernsteuerung von Geräten, die auf einer Station installiert sind. Der Benutzer kann eine neue Pumpendrehzahl einstellen, einen Pumpenreinigungszyklus starten oder andere Vorgänge aus der Ferne durchführen, je nachdem, welches Gerät angeschlossen ist. Mit dieser Funktion kann der Benutzer digitale E/A steuern. In den ausgewählten Geräten gibt es einige Sätze von Vorgängen, die ferngesteuert werden können. Siehe Geräteliste unten:

  • APP 411
  • Digitalausgang
  • EcoTouch
  • FGC 313/323
  • FGC 401/411/421
  • Hydrovar HVL
  • Nexicon (Remote-Modus in HMI)
  • PS 220

Der Fernsteuerungsdienst muss für den Kunden aktiviert und auch in den Anlageneinstellungen aktiviert werden. Wenn der Dienst aktiviert ist, wird die Fernsteuerung im Seitenmenü angezeigt, das den Benutzer zu einer Seite mit allen Geräten mit Fernsteuerungsfunktionen führt.

Verwandte FAQs

Viele Benutzer hatten ähnliche Fragen zu Ferninspektion und Fernsteuerung.