It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Deteção da capacidade reduzida da bomba

A função notifica os utilizadores quando há uma diminuição na capacidade de uma ou várias bombas na estação

A deteção da capacidade reduzida da bomba é uma função para estações de bombagem de poços húmidos. A função notifica os utilizadores quando há uma diminuição na capacidade de uma ou várias bombas na estação. A função distingue entre perdas súbitas e graduais de capacidade. A perda de capacidade pode ser resultado de problemas com a bomba ou com o equipamento circundante, por exemplo, tubos, acoplamentos e válvulas. A função adequa-se a bombas que funcionam em ciclos entre níveis de arranque e paragem constantes, com paragens regulares.

A função precisa dos seguintes dados:

  • Estado da Bomba
  • Nível de água analógico

A função calcula a capacidade de uma bomba uma vez por ciclo. O cálculo ajusta-se para o caudal de entrada no poço molhado durante o ciclo da bomba. Se um ciclo de bomba iniciar mais do que uma bomba, então a função não pode calcular a capacidade da bomba.

Há dois alarmes e dois gráficos para cada bomba. Os alarmes e gráficos mostram informação sobre duas medições:

MedidaDescriçãoCausa possível
Diminuição da capacidade da bomba a curto prazoEsta medição deteta reduções súbitas na capacidade da bomba.
  • Hidráulica da bomba entupida ou válvula antirretorno
  •  Funcionamento irregular da válvula antirretorno
  • Acoplamento com fugas no tubo de entrega
Diminuição da capacidade da bomba a longo prazoEsta medição deteta reduções lentas na capacidade da bomba.
O utilizador define um ponto de controlo, por exemplo, quando a bomba é instalada ou revista.
O ponto de controlo é a data de início para o período de tempo que a função utiliza como referência para a perda de capacidade.
  • Hidráulica de bomba desgastada
  • Entupimento gradual do sistema hidráulico da bomba ou do tubo de entrega
  • Questões com a válvula antirretorno

Os alarmes são ativados quando a capacidade é inferior ao limiar configurado. Os limiares são um valor percentual da capacidade média da bomba. É possível alterar os valores limiares nas definições.

O representante de vendas pode ativar esta função. Esta função não suporta bombas de accionamento de frequência variável.

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Eventos, Alarmes, anomalias e incidentes.