Por lo que parece, viene de United States, pero el sitio actual que ha seleccionado para visitar es Spain. ¿Desea cambiar de sitio?

Sí, por favor. No, mantenerme en el sitio actual

Enable high contrast mode

Características de Xylem Vue Secure Connect

Los pilares de Secure Connect son las funciones que le ayudan a supervisar sus activos. Obtenga más información sobre las diferentes funciones aquí.

Características de Xylem Vue Secure Connect

Secure Connect es un servicio digital que proporciona alertas e información basada en datos mediante un dispositivo conectado a sus estaciones de bombeo u otras infraestructuras hidráulicas. Una vez instalada una puerta de enlace para conectar todos los activos, puede tener una visión general completa de todas las operaciones conectadas, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Características de toda la plataforma

La plataforma Secure Connect ofrece un sistema de supervisión plug and play. Secure Connect conecta los dispositivos compatibles y personalizados a través de Modbus (RS-485, RS-232 o TCP) o entradas analógicas y digitales directamente en el CCD 401.

Secure Connect gestiona los datos de varias estaciones. Vaya al panel para obtener una visión general de las estadísticas de la estación y desplazarse fácilmente entre las estaciones a través de un filtrado y clasificación basados en datos.

  • Gestión de alarmas

    Reciba datos en tiempo real y advertencias tempranas de los dispositivos conectados.

  • Listas de llamadas

    Una lista de llamadas es un grupo de usuarios que reciben notificaciones de Secure Connect en caso de alarmas.

  • Detección de anomalías

    Reciba una notificación cuando un dispositivo conectado se desvíe del comportamiento esperado

  • Integración externa

    Conecte Secure Connect a otros sistemas a través de una API de máquina a máquina o un OPC UA Connector.

Características a nivel de estación

En Secure Connect, la estación es un concepto central. Cada cliente puede gestionar varias estaciones, y cada estación puede tener sensores, bombas y otra maquinaria instalada. El usuario puede supervisar los datos en tiempo real enviados por el dispositivo, como el estado de sus activos o la información meteorológica de su estación.

Algunos dispositivos pueden controlarse remotamente. El usuario también puede tomar notas, cargar imágenes, ver los datos históricos y las alarmas.

Las bombas, sensores y otra maquinaria conectados se comunican con Secure Connect a través de un controlador, conocido como "Dispositivo" en Secure Connect. El dispositivo está conectado a una puerta de enlace (CCD 401) que proporciona conectividad a Secure Connect. Tanto los dispositivos como las puertas de enlace requieren actualizaciones de software de vez en cuando, que se gestionan a través de Secure Connect.

  • Control remoto

    Permite al usuario controlar dispositivos instalados en una estación de forma remota

  • Análisis

    Ver los datos históricos, visualizar y comparar puntos de datos y exportar datos para su análisis

  • Inspección remota

    Experimente una forma más inteligente y eficiente de gestionar las inspecciones de la estación

Supervisión de incidentes

Si una estación no tiene conectividad con Secure Connect, se produce un incidente de 'conectividad perdida'. La incidencia muestra el período de tiempo durante el que se perdió la conexión. Debido a los retardos del sistema, los incidentes pueden tener un retardo de 30-60 segundos.

En el análisis de la estación, se recopilan los datos y los incidentes de pérdida de conectividad. Este diseño permite correlacionar los datos y una incidencia específica.

Las posibles causas pueden ser problemas ambientales, como interrupciones en la red local o un corte de energía. También podría ser un problema local, como una señal de radio incorrecta, debido, por ejemplo, a una mala colocación de la antena o quizás el CCD no esté conectado al puerto de antena correcto.

Para proteger sus activos, el Centro de operaciones de red de Xylem supervisa la plataforma Secure Connect las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, la detección de interrupciones de Secure Connect y las alarmas de "contacto perdido" mantienen a los usuarios informados del estado de sus activos.

¿Tiene preguntas?

Muchos usuarios han tenido preguntas similares sobre eventos, alarmas, anomalías e incidentes.