It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem annuncia l'ampliamento della gamma di soluzioni intelligenti per il pompaggio delle acque reflue

29 ottobre 2024

La pompa sommergibile per acque reflue Flygt Concertor® 6030 offre potenze fino a 13,4 kW (18 HP)

Xylem (NYSE: XYL), leader mondiale nelle tecnologie per l'acqua e impegnata a risolvere i problemi idrici più complessi del pianeta, ha annunciato l'ampliamento della gamma di pompe intelligenti per acque reflue Flygt Concertor® per servire le stazioni di pompaggio con portate più elevate. In grado di percepire l'ambiente circostante e di adattarsi alle condizioni operative in tempo reale, Flygt Concertor® protegge dai tempi di inattività non programmati e garantisce risparmi energetici per le reti di acque reflue comunali, industriali e commerciali.

“I nostri clienti lavorano costantemente per aumentare l'efficienza, la sostenibilità e l'economicità delle loro infrastrutture e Flygt Concertor® rappresenta un cambio di passo nelle soluzioni sostenibili per la gestione delle acque reflue, con un'efficienza e un'affidabilità di pompaggio senza pari e un costo totale di gestione ridotto”, ha dichiarato Bala H, Vice President, Water Infrastructure di Xylem. “Con l'aumentare delle sfide del settore, i clienti chiedono di più alle loro pompe e le funzioni di pompaggio intelligenti di Flygt Concertor®, basate su decenni di esperienza, li aiutano a ottenere risultati eccezionali, senza problemi.”

Lanciato nel 2016, Flygt Concertor® è stato il primo sistema di pompaggio per acque reflue al mondo con intelligenza integrata. Da allora, ha risolto innumerevoli problemi per le piccole stazioni di pompaggio, spesso soggette a frequenti intasamenti o in necessità di flessibilità operativa. La linea di prodotti Flygt Concertor® continua a evolversi, di pari passo con le sfide del settore, tra cui i cambiamenti nella composizione e nei volumi delle acque reflue che mettono a dura prova le stazioni di pompaggio, nonché le sfide in termini di forza lavoro e di budget, che impongono una maggiore affidabilità di sistema e una attenzione alla sostenibilità. L'estensione di gamma con pompe a maggiore capacità – che offre potenze da 8,2 kW a 13,4 kW (da 11 a 18 HP) e portate fino a 150 l/s (2400 gpm) – garantisce il beneficio di un pompaggio senza problemi, oltre che una adattabilità e un risparmio senza equali, grazie alla capacità di Concertor di ridurre al minimo il consumo energetico. 

Nel Flygt Concertor®, l'elettronica di potenza integrata, il processore, il software e i sensori si uniscono a un motore a magneti permanenti ad alta efficienza e al sistema idraulico Adaptive N® per fornire un pompaggio senza intasamenti, efficienza energetica e prestazioni adattive della pompa in una soluzione totale di pompaggio delle acque reflue. Le opzioni di controllo scalabili e l'ampio raggio di prestazioni garantiscono la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Scopri di più

Informazioni su Xylem

Xylem (XYL) è un'azienda leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie per l'acqua, impegnata a risolvere i problemi critici del mondo legati all'acqua pulita, alle acque reflue e all’intero settore idrico attraverso la tecnologia, l'innovazione e l'esperienza. I nostri 23.000 dipendenti hanno realizzato un fatturato combinato proforma di 8,1 miliardi di dollari nel 2023. Stiamo creando un mondo più sostenibile consentendo ai nostri clienti di ottimizzare la gestione dell'acqua e delle risorse e aiutando le comunità di oltre 150 Paesi a garantire la sicurezza idrica. 

*Concertor e Adaptive N sono marchi appartenenti a Xylem Inc. o di una delle sue consociate.