It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Microinquinanti, controllo del gusto e dell’odore

Controllo efficace dei composti che influiscono sul gusto e sull’odore nell’acqua potabile comunale

Molte municipalità cercano di controllare i problemi di microinquinanti, sapore e odore per ridurre al minimo i disturbi dei consumatori, soddisfare gli standard estetici o rispettare le normative sanitarie. Tra i composti di gusto e odore più comunemente riportati vi sono geosmina e MIB (2-metilisoborneolo), che vengono prodotti in acque di superficie da cianobatteri presenti in natura (alghe blu-verdi) o batteri actinomycetes. Questi composti producono tipicamente sapori e odori terrosi o di muffa nei flussi d’acqua e possono essere rilevati a livelli di concentrazione molto bassi (parte per trilione). Oltre a questi composti presenti in natura, la presenza di altri microinquinanti, come i prodotti farmaceutici e i perturbatori endocrini, può ulteriormente complicare la qualità dell’acqua. Questi contaminanti possono alterare il gusto, l’odore e l’esperienza sensoriale complessiva dell’acqua, rendendola meno attraente per i consumatori.  

Soluzioni per microinquinanti e gestione del gusto 

Una tecnologia efficace per il controllo del gusto e degli odori nell’acqua potabile è l’uso di carbone attivo granulare (GAC) o in polvere (PAC). Nei casi in cui gli episodi di gusto e odore sono relativamente brevi, durano solo poche settimane, il  PAC viene tipicamente impiegato fino alla fine del problema. Per esigenze di trattamento più lunghe o quando è necessaria la rimozione organica, il GAC è l’opzione consigliata. 

 Xylem offre una linea completa di prodotti Westates® GAC e PAC progettati per ridurre il gusto e gli odori nelle applicazioni con acqua potabile. Le emissioni di carbonio sono classificate ANSI/NSF Standard 61 per l’uso con acqua potabile e vengono sottoposte a rigorosi controlli di qualità presso il nostro laboratorio di analisi ambientale e delle emissioni di carbonio con certificazione statale. Il nostro laboratorio è completamente attrezzato per fornire analisi complete di controllo qualità utilizzando metodi di test standard ASTM per garantire una qualità costante di tutte le emissioni di carbonio Westates®. 

Forniamo anche servizi di riattivazione per lo smaltimento sicuro ed ecologico dei carboni attivi utilizzati nel trattamento dell’acqua potabile.  Gestiamo tre impianti di riattivazione completamente autorizzati e forniamo servizi di scambio di carbonio dalla nostra rete di filiali di servizio. 

Il biossido di cloro (ClO2) è un’altra opzione di trattamento altamente efficace per la rimozione dei composti di gusto e odore. Esso ossida i composti a bassa soglia di odori, tra cui geosmina, 2,3,6-tricloroanisolo (TCA), 2 metil-isoborneal (MIB) e vari membri della famiglia delle pirazine. ClO2 distrugge anche i composti fenolici che producono sapore e odore, i mercaptani e i solfuri organici disostituiti. 

Un ulteriore approccio che offriamo è rappresentato dai nostri processi di ossidazione avanzati (AOP) che affrontano i microinquinanti generando radicali ossidrilici che scompongono un’ampia gamma di contaminanti. Questa tecnologia è stata progettata appositamente per eliminare i problemi mirati e impedire il trasferimento di agenti inquinanti ad altri mezzi. 

Offriamo anche sistemi di ozono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico e le esigenze di manutenzione. Utilizzando elettrodi ad alta efficienza, controlli automatici e analisi in tempo reale, queste soluzioni senza sostanze chimiche non solo ottimizzano le prestazioni, ma eliminano anche i costi associati allo stoccaggio chimico, contribuendo a un processo di trattamento dell’acqua più sicuro e sostenibile.

 

Spesso, gli episodi di sapore e odore nell’acqua potabile sono stagionali, soprattutto durante i mesi caldi, con la metà/fine estate che rappresenta il picco per molti luoghi