It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Preparativi e risposte ai disastri

Il tempo è imprevedibile. Xylem no.

Negli Stati Uniti la stagione ufficiale degli uragani inizia a maggio e si estende fino a novembre. Il picco viene raggiunto da metà agosto a fino alla fine di ottobre. Xylem è in grado di aiutarti con i preparativi. 

Molto prima che si abbattano delle catastrofi ambientali, Xylem collabora con città, provincie ed aziende per creare piani d’emergenza, strategie di risposta e identificare le attrezzature di pompaggio necessarie. 

Se non sai bene come creare e archiviare un piano d’emergenza adesso puoi imparare a farlo. Quando si verificano disastri naturali, è difficile mantenere la calma e elaborare un piano. Disponete delle giuste strategie, attrezzature a noleggio e risorse per questa stagione degli uragani? 

La risposta di emergenza è al centro di ciò che facciamo. Da oltre 35 anni rispondiamo agli eventi meteorologici e le installazioni chiavi in mano sono la nostra specialità. Lasciaci dimostrare che siamo il team d’intervento più affidabile e veloce del settore in caso di disastro. 

Lavoriamo insieme a te per creare un piano d’azione in caso di disastro. 

  • Disponiamo delle attrezzature giuste per il tuo lavoro. Con un’ampia gamma di pompe e attrezzature per la gestione dell’acqua, nessuno offre una selezione più ampia di Xylem. Offriamo anche attrezzature a noleggio, ideali per le situazioni di inondazione di emergenza e bypass fognario di emergenza. 

  • Disponiamo di un sistema affidabile che funziona. Poiché progettiamo e realizziamo le nostre apparecchiature, sappiamo bene come funzionano meglio e siamo in grado di creare sistemi in grado di soddisfare le esigenze delle comunità che devono affrontare le conseguenze degli uragani.
     
  • Un team di supporto si impegna a garantire la tua sicurezza e il tuo successo. Il team esperto di Xylem fornisce piani di contingenza, servizi chiavi in mano e un’ampia gamma di apparecchiature per soddisfare le tue esigenze. Siamo qui per aiutarti a sviluppare il tuo piano di contingenza per i soccorsi contro le inondazioni prima della tempesta e siamo pronti a intervenire in caso di disastri meteorologici.  

Risposta di emergenza 24/7 

Quando gli uragani o le tempeste causano un’inondazione, Xylem ha la capacità di intervenire immediatamente con stazioni di pompaggio portatili che possono funzionare senza l’alimentazione della rete elettrica. Queste eliminano l’acqua dalle infrastrutture critiche e permettono di mantenere in funzione il sistema di raccolta fognario. 

Indipendentemente da dove ti trovi negli Stati Uniti, abbiamo una sede vicino a te. La nostra rete di filiali e distributori lavorerà per implementare apparecchiature e supporto quando e dove necessario. 

Grazie al piano d’emergenza pronto di Xylem sarai in grado di agire invece che reagire.