Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Xylem enhances pool safety and security for Berliner Bäder-Betriebe

Sicherheits-Schnellschluss-Antrieb für alle Bäder des größten kommunalen Schwimmbadbetreibers Europas

Das Objekt

Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) gelten mit über 60 betreuten Bädern im gesamten Berliner Stadtgebiet als der größte kommunale Bäderbetreiber Europas. Die Vielfalt reicht dabei von historischen, denkmalgeschützten Bädern über funktionale Schimmhallen bis hin zu Leistungssportanlagen für Schwimm-, Europa- und Weltmeisterschaften. Jährlich besuchen etwa sechs Millionen Menschen die Einrichtungen der BBB.

Die Aufgabe

Schon seit Jahrzehnten vertrauen die BBB auf bewährte Wallace & Tiernan® Technik, wenn es um die Aufbereitung des Schwimm-und Badebeckenwassers geht. Durch die in der Zeit gewachsene Vertrauensbasis war Xylem erster Ansprechpartner, als es um neue Sicherheitstechnik ging. In den meisten Berliner Bädern wird Chlorgas zur Desinfektion eingesetzt. Um den Anforderungen der neuen DIN 19606 (Chlorgasdosieranlagen zur Wasseraufbereitung – Technische Anforderungen an den Anlagenaufbau und Betrieb) zu entsprechen, statteten die Berliner ihre Chlorgasanlagen in diesem und im letzten Jahr mit Sicherheits-Schnellschluss-Antrieben (ESDs) aus. Insgesamt wurden für die Entnahme aus Chlorgasfässern für 13 Freibäder 38 ESDs eingebaut, für die Entnahme aus Chlorgasflaschen wurden 24 Bäder mit 119 ESDs ausgestattet.

Die Lösung

Der Sicherheits-Schnellschluss-Antrieb ESD bietet ein Höchstmaß an Sicherheit im Umgang mit Gasdosiereinrichtungen. In Kombination mit einem Gaswarngerät werden innerhalb weniger Sekunden die Gasbehälter verschlossen, sobald eine Leckage detektiert wird. Das weitere Austreten von Chlorgas kann so wirksam verhindert werden. Auch für das Betriebspersonal bietet der ESD ein deutliches Plus an Sicherheit, da der Chlorgasraum zum Verschließen der Gasbehälter nicht betreten werden muss.

Das ESD-System ist besonders sicher, da das Hauptventil am Fass bzw an der Flasche geschlossen wird. Das Risiko, dass Chlorgas unkontrolliert entweicht, wird auf ein Minimum reduziert. So können die Chlorgasanlagen auch in der Nachbarschaft zu Wohngebieten sicher betrieben werden. In der Variante ESD-RP gibt es zusätzlich die Möglichkeit, in Kombination mit Kontaktmanometern die Restrducksicherungsfunktion gemäß TRGS 745 zu realisieren. Über die integrierte Kommunikationsstelle des Schaltschranks lassen sich dann neben den üblichen Statuswerten zum Zustand des Systems auch leere Chlorgasbehälter durch die Gebäudeleittechnik detektieren.

Ergebnis

Insgesamt wurden 37 Bäder mit 157 ESDs ausgestattet - damit zählen die BBB deutschlandweit zu den Bädern mit dem höchsten Sicherheitsstandard.

"Von den ersten Beratungsgesprächen bis zur Installation und Inbetriebnahme in den einzelnen Bädern sind wir von Evoqua als zuverlässiger Partner überzeugt. Wir fühlen uns als Kunden seit Bestehen der BBB im Jahre 1996 und auch schon viele Jahre zuvor, als die einzelnen Bäder von den jeweiligen Bezirken verwaltet wurden, bestens betreut."
Bernd Malessa, BERLINER BÄDER-BETRIEBE