Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Nanotechnologiezentren RA

Wasser- und Abwasserlösungen bringen Einrichtungen auf dem Weg zu reinem Wasser und Nachhaltigkeitserfolg voran

Nanotechnologiezentren sind einzigartig. Dabei kann es sich um kleine Produktionsanlagen, Materialforschungslabore, Einrichtungen zur Entwicklung integrierter Gerätefertigungswerkzeuge, -verfahren und -techniken oder zur Entwicklung neuer Messtechnologien handeln. In der Regel sind diese Zentren mit Universitäten vernetzt und werden teilweise von Geräte-, Mess- und/oder Werkzeugherstellern (Stakeholdern) gesponsert, einige können jedoch auch staatliche Labore sein. 

Die Herausforderung bei der Entwicklung eines Nanotechnologiezentrums aus wasser- und abwasserspezifischer Sicht besteht darin, dass die Anforderungen an die Reinstwasserqualität (UPW) und die Abfallbehandlung ein bewegliches Ziel sind, bis die Interessengruppen und ihre Anforderungen klar definiert sind. Häufig wird die UPW-Qualität zunächst gemäß ASTM E-1.2 angefordert, aber selten wird dies umgesetzt, sobald das Projekt fortschreitet und genauer definiert wird. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, ein UPW-System so zu konzipieren, dass es mit minimalen Auswirkungen aufgerüstet werden kann, um es auf die strengeren Anforderungen an die Wasserqualität vorzubereiten. 

Bei der Abwasserbehandlung für Nanotechnologiezentren handelt es sich größtenteils um Säureabfall-Neutralisationssysteme. Da es sich bei diesen Zentren nicht um Produktionsstätten mit hohem Durchsatz handelt, können die geringen Chemikalienmengen gesammelt und außerhalb des Standorts kostengünstig entsorgt werden, anstatt sie vor Ort zu behandeln. Zu den weiteren Herausforderungen im Bereich Abwasser, mit denen Nanotechnologiezentren konfrontiert sind, gehören Beschränkungen der städtischen Wasseraufnahme, Beschränkungen des Abflussvolumens der Anlage oder regulierte Arten und institutionelle Nachhaltigkeitsziele. 

In jeder Phase der Planung und Entwicklung kann Xylem Reinstwasser- und Abwasserlösungen bereitstellen, um Nanotechnologiezentren dabei zu unterstützen, ihre Ziele in Bezug auf die Qualität von Reinstwasser, die Abwasserentsorgung und die Nachhaltigkeit zu erreichen.