It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Entwässerung auf neuem Niveau: Die Pumpe Bibo α

27 Juni 2024

Langenhagen, 27.06.24 - Xylem, weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Wassertechnologie, präsentiert mit Flygt Bibo α die nächste Generation der Entwässerungspumpen.

Entwässerung auf neuem Niveau: Die Pumpe Bibo αOb Bergbau oder Baubranche: Entwässerung ist ein unverzichtbarer Prozess. Das Besondere? Bibo α ist die erste tauchfähige Entwässerungspumpe, die sich automatisch an ihre Umgebung anpasst und unter Berücksichtigung der Echtzeitbedingungen vor Ort arbeitet. Die Folge: ein neues Maß an Flexibilität und eine erheblich gesteigerte Effizienz.  

Dank integrierter Intelligenz kann Bibo Alpha Geschwindigkeit und Leistung vor Ort flexibel anpassen. Dies gelingt dem Schmutzwasserpumpsystem mithilfe eines integrierten Frequenzumformers. Die Bibo Alpha verfügt somit über hochmoderne Funktionen und bietet zwei verschiedene Betriebsmodi, die je nach Anwendung einfach umgeschaltet werden können. Der adaptive Modus wird typischerweise eingesetzt, wenn ein konstant niedriger Wasserstand aufrechterhalten werden muss – die Pumpe läuft zwar durchgängig, reguliert aber ihre Drehzahl je nach Einlauf. Wird ein Schlürfen festgestellt, verlangsamt sich die Pumpe, um den Verschleiß zu verringern. Tritt wieder Wasser ein, erhöht die Pumpe ihre Drehzahl, bis der Wasserstand wieder niedrig ist. Da die Pumpe kontinuierlich läuft, ist kein zusätzlicher Sensor erforderlich. Das einströmende Wasser löst den Betrieb der Pumpe aus, sodass sie jederzeit bereit ist, flexibel auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren. 

Der Vergleich zeigt: 70 Prozent weniger Verschleiß  

Herkömmliche Entwässerungspumpen folgen in ihrer Leistung hingegen einer statischen Kurve. Schlürfen und Trockenlauf sind dabei ein unerwünschter Nebeneffekt, der für ein Verschleißen der Pumpe sorgt. Zudem haben die herkömmlichen Pumpen einen höheren Wartungsaufwand und Energieverbrauch als die Bibo α.  

Als kompakte 8-kW-Pumpe bietet die Bibo α außerdem die QH-Leistung von 2-kW- bis 10-kW-Pumpen – und hält bis zu 4-mal länger als eine herkömmliche Entwässerungspumpe. Ein konkreter Blick auf die Zahlen zeigt: Im Vergleich zu konventionellen Schmutzwasserpumpen ist der Verschleiß bei Bibo α um bis zu 70 Prozent reduziert. Der geringere Verschleiß sorgt dafür, dass eine Wartung seltener nötig ist. Dies verringert wiederrum die Instandhaltungskosten um bis zu 50 Prozent.

Bibo α überzeugt auf ganzer Linie  

Ein weiterer Vorteil: Bibo α ist äußerst robust, kompakt und einfach zu bedienen – damit wird die Entwässerungspumpe den wachsenden Anforderungen der Bergbau- und Baubranche gerecht. So ist durch einfaches Plug-and-Play keine Konfiguration erforderlich und die Pumpe kann problemlos in bestehende Abläufe integriert werden. Die Pumpe überzeugt zudem durch ihre verbesserten Lebenszykluskosten, die im Vergleich zur BS 2640 um rund 39 Prozent niedriger liegen. Und aufgrund der Tatsache, dass Bibo α stets am Effizienzpunkt arbeitet, reduziert sich der Energieverbrauch um bis zu 60 Prozent. Die Entwässerungspumpe kommt weiterhin mit einem verbesserten Anlagenmanagement sowie einem reduzierten Inventar – sie benötigt nämlich 30 Prozent weniger Ersatzteile als herkömmliche Pumpen und ermöglicht durch die Abdeckung eines QH-Felds die Standardisierung auf weniger Pumpgrößen.  

Mühelose Installation und Kosteneinsparungen in der Praxis  

Dabei hat sich die neue Generation der Entwässerungspumpen bereits im Einsatz bewiesen. So wurde Bibo α über einen Zeitraum von drei Jahren im Feldversuch in einem schwedischen Bergwerk getestet. Das Bergwerk Renström von Boliden ist eine der tiefsten Minen Europas und förderte mehr als 440 Kilotonnen Gold, Silber, Kupfer, Zink und Blei im Jahr 2018. Bibo α hat es in drei Jahren geschafft, Produkt- und Reparatureinsparungen von bis zu 40 Prozent für das Unternehmen zu erzielen. 
Auch in Guadalajara, Mexiko, wurde Bibo α auf Herz und Nieren geprüft: Hier fiel im November 2021 eine Pumpstation aus, was zu einem Hochwasseralarm führte. Xylem lieferte mit der Entwässerungspumpe eine schnelle Lösung, die durch ihre unkomplizierte Installation, für die kein Kran notwendig ist, schnelle Abhilfe bot. Die Fernüberwachung gewährleistete zudem eine zuverlässige Leistung rund um die Uhr. Aufgrund dieses Erfolgs plant der Betreiber SITEUR weitere Pumpen durch die Bibo α zu ersetzen, um von ihrer anpassungsfähigen Leistung und Energieeffizienz zu profitieren. 

Die Entwässerungspumpe Bibo α vereint Energieeinsparung mit der Verringerung von Verschleiß- und Wartungskosten in einer intelligenten Lösung. Die erfolgreichen Feldtests unterstreichen das Potenzial der Pumpe, Anlagen nachhaltig zu optimieren und den Betrieb auf ein völlig neues Niveau zu heben. 

 

 

Diese Pressemitteilung ist als redaktioneller Beitrag „Entwässerung auf neueau“ am 03. Juni 2024 in der Ausgabe 03/2024 der STEINBRUCH & SANDGRUBE erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie HIER