您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
赛莱默技术助力印度解决水问题的三大途径

赛莱默技术助力印度解决水问题的三大途径

赛莱默解决方案帮助工业和市政部门应对水资源短缺、水资源可负担性、能源效率和监管合规等挑战。

随着印度水资源问题日益严重,赛莱默正在为客户提供更大支持,让印度的供水公司、市政部门和商业用水户更容易采用先进的水资源解决方案。今年早些时候,赛莱默印度公司在瓦多达拉和金奈开设了两座尖端设施。这些新设施将帮助赛莱默的更多客户了解创新且实用的水技术,并探索如何在他们的业务和社区中利用这些技术。

赛莱默还将继续为印度各地的市政和商业水务运营商带来显著成效,同时与客户保持合作,解决他们最棘手的水挑战。以下是赛莱默解决方案的三个成功案例:

1. 带领金奈树立中水回用标杆

随着城市化的快速发展、人口不断增加、降雨模式不稳定以及来自电子、纺织和制造等行业产生巨大的工业需求,水资源短缺问题愈发严重,金奈市备受困扰。由于主要依赖地下水来满足工业日益增长的需求,该市的含水层正在枯竭。

为此,金奈大都市区供水和污水处理局(CMWSSB)建造了一座日处理量达4500万升的污水三级处理反渗透(TTRO)工厂,用于处理和回收污水。新工厂主要负责为当地工业提供替代水源,从而保护淡水资源、减轻城市供水压力、减少污染,并确保为制造商稳定供应清洁的生产用水。

这座由IDE和WABAG共同建造的尖端设施是印度规模最大、技术最先进的中水回用工厂之一。

赛莱默被选为合作伙伴,为该工厂提供三套可靠、不采用化学物质且环保的臭氧处理系统。所安装的臭氧解决方案帮助向工业区输送经过消毒的水,同时不会在水中或环境中留下有害的副产物,每年可为社区节约1600万立方米的淡水。随着该设施的建成,金奈成为印度第一个将20%以上经过处理的污水再利用的城市。

2. 帮助印度数据中心提高能源和成本效率

赛莱默印度公司在支持印度商业用水户方面发挥着关键作用。赛莱默与许多推动印度数字革命的领先数据中心合作,提供先进的智能泵送解决方案,帮助他们提高能源效率和可持续性。

其中一个例子是在孟买,一家领先的云计算数据中心正在为其冷水系统寻找节能泵,以减少能耗和温室气体排放,实现成本节约。客户选择了赛莱默的HVAC泵解决方案,包括赛莱默的1510端吸泵、GLC立式单级管道泵和定速水力气动增压机组。

此外,赛莱默还提供了一个Powersav变速控制面板,可根据不断变化的需求来调节泵的排水压力,优化并提高泵的效率。

因此,客户通过优化液压性能降低了能耗,减少了二氧化碳排放,并通过提高泵的使用寿命和降低维护费用,节约了更多成本。

3. 帮助制造业客户合作满足合规要求

一家知名实验室培育钻石制造商位于印度古吉拉特邦的业务需要满足冷水循环要求。钻石形成过程需要高温,设备可能因此过热,从而导致生长过程失控和设备损坏。在整个生长过程中,冷水机在管理钻石生长室温度方面起着至关重要的作用。

为了帮助满足客户的需求,赛莱默与合作伙伴Vatten Technology提供了130多台赛莱默Lowara卧式多级泵(eHM泵)和50台赛莱默B&G端吸泵,前者配有Hydrovar智能控制器变频驱动器,可实现节能并确保高效的泵运行。

赛莱默的泵产品采用了先进的液压技术,效率高,优势明显,包括易于安装、延长泵的使用寿命、优化液压性能以及减少维护时间和成本等。

在这次合作中,赛莱默的泵帮助客户满足了该设施的冷水循环需求。此外,泵的智能控制器帮助该工厂将总体能耗降低了30%。

详细了解赛莱默行业领先的水务解决方案