It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Historisches Projekt für die Vatikanstadt nutzt fortschrittliche Wassertechnologie

Historisches Projekt für die Vatikanstadt nutzt fortschrittliche Wassertechnologie

Das Verlegen wichtiger Abwasserkanäle ermöglicht den Bau einer Fußgängerverbindung für 35 Millionen Besucher während des Jubiläumsjahres 2025.

Die Wassertechnologie spielt eine entscheidende Rolle bei einem Stadterneuerungsprojekt, das Rom und die Vatikanstadt anlässlich des Jubiläums der katholischen Kirche im Jahr 2025 miteinander verbinden soll. Das historische Projekt sieht den Ausbau der Unterführung Lungotevere in Sassia vor, um eine neue Fußgängerzone zu schaffen, die das Castel Sant’Angelo mit dem Petersplatz verbindet. Der Ausbau wird fertiggestellt, während sich die Stadt Rom darauf vorbereitet, 35 Millionen Besucher zum Jubiläum – einem besonderen Gnadenjahr der katholischen Kirche – zu empfangen.

Das Projekt mit einer Bausumme von 79 Mio. Euro wird von der ANAS durchgeführt, der italienischen Straßen- und Autobahnbehörde, die für die Verwaltung, Instandhaltung und Verbesserung des italienischen Straßennetzes zuständig ist. Das Projekt ist Teil einer Investition in Höhe von 1,8 Mrd. Euro, die im Rahmen des Nationalen Plans für Wiederaufbau und Widerstandsfähigkeit (PNRR) finanziert wird, um den nachhaltigen Tourismus und die Stadterneuerung zu fördern. 

Zur Unterstützung des Projekts lieferte Xylem eine fortschrittliche Technologie, mit der die Abwässer von zwei großen Abwassersammlern mit Hilfe eines maßgeschneiderten hydraulischen Bypasses umgeleitet werden.

Die Lösung ist in der Lage, 10 Kubikmeter Wasser pro Sekunde zu bewegen – das entspricht dem Füllen eines Schwimmbeckens von olympischer Größe in vier Minuten – und erfüllte somit die Vorgabe des Projekts, große Wassermengen schnell umzuleiten.

Dies wiederum ermöglichte ein unterbrechungsfreies Sammeln von Ab- und Regenwasser, während das Straßensystem unterirdisch verlegt wurde. Das Projekt wird zudem den Ausbau des Kanalisationssystems zur Versorgung des neuen Stadtgebiets erleichtern. 

„Dieses Projekt erforderte eine maßgeschneiderte Kombination des Fachwissens unseres Teams vor Ort und unserer branchenführenden Technologie, um die Wasserversorgung der Anwohner bei minimaler Störung sicherzustellen“, erklärt Giorgio Sabbatini, Vice President Europe Commercial Teams, South & West, & Applied Water Systems EU, von Xylem. „Für Xylem ist es ein Privileg, an einem so einzigartigen Stadterneuerungsprojekt teilzunehmen und Teil dieser historischen Transformation zu sein.“ 

Die Lösung von Xylem umfasste neun Flygt 3501 Elektropumpen, zwei Flygt 3315 Elektropumpen, Generatoren, Rohre sowie das digitale Telemetriesystem Aquaview, das eine Fernverwaltung ermöglicht. 

Lesen Sie mehr über Xylems Umleitungslösungen.