It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Tecnologia Xylem potencia percurso da Scottish Water para reduzir emissões

Tecnologia Xylem potencia percurso da Scottish Water para reduzir emissões

Como parte do seu compromisso de atingir zero emissões líquidas até 2040, a Scottish Water aliou-se à Xylem para atualizar centenas de estações de bombeamento com tecnologia sustentável. Num ensaio inicial, o sistema de bombeamento Flygt Concertor reduziu a manutenção não planeada em 99,8% e reduziu o uso de energia em até 60%. O serviço de monitorização digital Xylem Avensor também reduziu significativamente as solicitações de intervenção.

A Scottish Water, o serviço de fornecimento de água público da Escócia, fornece serviços de água e águas residuais essenciais a mais de 2,6 milhões de habitações e 150.000 unidades comerciais. Em 2019, a Scottish Water comprometeu-se com zero emissões líquidas até 2040, cinco anos mais cedo do que o plano do governo escocês para atingir as zero emissões para todo o país.

“A Escócia orgulha-se do seu ambiente e espaços exteriores, por isso, na Scottish Water, definimos um plano ambicioso para reduzir as emissões de carbono e o impacto ambiental das nossas operações,” afirma Nathan Wield, Wastewater Operations West Manager da Scottish Water. “Mover e tratar águas residuais requer um uso energético incrivelmente intensivo, por isso qualquer coisa que possamos fazer terá um grande impacto nos objetivos de zero emissões, tanto para a Scottish Water como para o país.”

O Net Zero Emissions Route Map da Scottish Water foca-se na energia renovável e no forte investimento em tecnologia inovadora e verde. Em 2019, a Scottish Water começou a trabalhar com a Xylem para testar o sistema de bombeamento Flygt Concertor em algumas estações de bombeamento, com o objetivo de reduzir o consumo de energia de águas residuais e as solicitações de intervenção.

Focar-se nas estações de bombeamento com os piores desempenhos

“Enquanto fornecedores de equipamento, sempre tivemos uma relação de trabalho muito próxima com a Scottish Water,” afirma Alan Black, Sales Manager da Xylem na Escócia. “Pedimos-lhes uma lista das suas estações de bombeamento com os piores desempenhos, em termos de desperdício de tempo e recursos em solicitações de intervenção não planeadas. Após algumas instalações, a sua confiança no Concertor cresceu, visto que o produto fazia exatamente aquilo que era suposto fazer – reduzir 99% das ocorrências de manutenção não planeada.”

O Flygt Concertor tem limpeza de fossas e canos integrada, assim como a tecnologia-N Adaptativa Xylem para detetar e resolver entupimentos. A bomba também se consegue adaptar automaticamente às taxas de fluxo variáveis e tem um motor Super Premium IE4 equivalente, o que em conjunto consegue reduzir o uso de energia em até 70%.

“Após o ensaio bem sucedido do Concertor, e de compreender a poupança de energia associada ao mesmo, isto conduziu a mais ensaios e posteriormente a uma maior adoção,” afirma Wield. “Atualmente temos cerca de 300 bombas Concertor instaladas em toda a Escócia, com muitas mais ainda por vir.”

Adicionar visibilidade remota a estações de bombeamento

Com o lançamento do Avensor em 2020, a solução digital da Xylem para a monitorização de estação de bombeamento, a Scottish Water viu uma oportunidade adicional de tornar a sua operação mais eficiente. O Avensor recolhe, analisa e transmite dados da estação de bombeamento através da nuvem, dando aos operadores conhecimentos sobre o desempenho em tempo real. Até agora, o Avensor foi instalado em cerca de 90 estações de bombeamento para a Scottish Water, com mais a serem adicionados a cada mês.

“A visibilidade que o Avensor nos dá é brilhante,” afirma Wield. “Usamos a App Avensor para visualizar o desempenho das estações de bombeamento antes de irmos para o local e, se tudo estiver a funcionar bem, podemos mesmo não precisar sequer de ir lá."

"Podemos verificar o estado das nossas estações sem termos de nos deslocar a cada uma delas, o que nos poupa imenso tempo e reduz as emissões. É uma ferramenta proativa que nos permite responder a qualquer ocorrência no tempo certo, em vez de termos de ir até lá e detetá-la durante uma visita de rotina.”

Ao implementar nova tecnologia, como parte de uma transformação digital para cumprir objetivos de sustentabilidade, Wield afirma que a facilidade de uso para os operadores é essencial.

“Se a tecnologia for concebida corretamente e se for fácil para os operadores acederem e usarem-na, então será fácil que os operadores a adotem,” afirma. “Só quando tornamos as coisas complexas e difíceis é que obtemos resistência e rejeição. Com o Avensor, tudo faz sentido e até mesmo os gráficos são fáceis de compreender. Num olhar, os operadores conseguem visualizar o desempenho da bomba, o nível do poço e toda a informação de que necessitam.”

Conhecimentos sobre a implementação de um plano de zero emissões líquidas

Como parte do seu trabalho contínuo para reduzir as emissões, a Scottish Water tem uma Equipa de Eficiência Energética dedicada responsável por fornecer nova tecnologia e processos energeticamente eficientes que têm um forte retorno do investimento.

“Na perspetiva das águas residuais, ter esta Equipa é muito útil,” afirma. “Se for necessária uma nova bomba ou soprador, estes podem puxar da sua mala de soluções e sugerir opções energeticamente eficientes. Isto significa que nem tudo tem de assentar nos ombros dos líderes de equipa, que fornecem conformidade e minimizam o tempo de inatividade. Com este grupo integrado com as Operações de Águas Residuais, podemos trabalhar todos juntos para alcançar os mesmos objetivos.”

Embora atingir as zero emissões líquidas até 2040 possa parecer difícil, Wield afirma que é possível.

“As águas residuais estão, provavelmente, um pouco atrás da curva no setor da água no que diz respeito à implementação de novas tecnologias,” afirma. “Mas isto também significa que há maiores oportunidades para fazer a diferença. Quando podemos atualizar os nossos ativos, e trabalhamos de forma mais eficiente, isso pode conduzir a melhorias enormes.”

A Scottish Water continuará a trabalhar com a Xylem para atualizar as suas estações de bombeamento com a tecnologia Flygt Concertor e Avensor.

“Agora, quando precisarmos de substituir as bombas, iremos considerar a Concertor como a nossa bomba de eleição,” afirma Wield. “Também estamos a analisar como poderemos usar o Avensor para obter conhecimentos de algumas das nossas maiores estações de bombeamento. A Xylem tem respondido muito bem às nossas necessidades e tem feito ajustes às suas soluções para nos ajudar a trabalhar de forma mais eficiente. Estamos entusiasmados por continuar a colaborar com a Xylem para cumprir o nosso objetivo de zero emissões líquidas.”

Learn more about the Flygt Concertor pumping system. 

Learn more about Xylem Avensor digital monitoring service for pump stations.