It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Die Metropolitana Milanese identifizierte einen kritischen Übertragungsweg als Priorität für die Inspektion. Sie bewertete einen neun Kilometer langen Abschnitt mit dem Inline-Lecksuchgerät SmartBall und identifizierte 23 große Lecks, von denen acht in einem kurzen 240 Meter langen Abschnitt lagen.

Milan, Italy

662857045_Milan_cathedral_Milan_case-study.gif

Herausforderung: Die Assiano Linate Transmission Main, eine 1200 mm lange Stahlleitung, die in Mailand installiert wurde, benötigte eine Inspektion auf Nicht-Einnahmen, da sie ein wichtiger Teil des Netzes ist. Die Verringerung des Schadstoffausstoßes ist ein wichtiges Anliegen für Kommunen. Ein proaktiver Ansatz bei der Inspektion von Rohrleitungen ist entscheidend für die Verwaltung von Investitionen.

Die Lösung: Metropolitana Milanese untersuchte proaktiv einen neun Kilometer langen Abschnitt mit dem SmartBall-Lecksuchgerät. Diese Technologie wurde gewählt, damit die Hauptleitung während der Inspektion in Betrieb bleiben kann, was aufgrund der von der Leitung versorgten Netze eine kritische Anforderung ist. Es ist in der Lage, lange Inspektionen in einem einzigen Einsatz durchzuführen und ist mit einem akustischen Sensor ausgestattet, der akustische Anomalien im Zusammenhang mit Lecks und Lufteinschlüssen identifiziert. Die akustische Signatur wird dann analysiert, um festzustellen, ob es sich um ein Leck, eine Luftblase oder ein externes Geräusch handelt.

Vorteil: Durch die Bestimmung der spezifischen Orte von Lecks an der Assiano Linate Transmission Main kann der Kunde sein NRW reduzieren und hat ein besseres Verständnis für den Gesamtzustand der Pipeline gewonnen. Dies wird bei der zukünftigen Kapitalplanung helfen und auch eine wertvolle Studie zur Bestimmung der externen Faktoren liefern, die die Leckagen verursachen könnten. Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse, dass begrenzte Teile der Hauptleitung Schäden aufweisen, während der größte Teil der Pipeline in relativ gutem Zustand zu sein scheint. Dadurch ergibt sich ein gezielter Bereich für Reparaturen, ohne dass große Abschnitte der Rohrleitung aufgegraben werden müssen - ein kostspieliger und zeitaufwändiger Prozess.

lerne mehr