Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Zellstoffwerk erweitert Produktion um Xylem Ozonsysteme

Im größten Zellstoffwerk der Welt halten Xylems WEDECO-Ozonsysteme Zellstoffbleichlinien mit einer Verfügbarkeit von mehr als 99% am Laufen.

Fibria, das weltweit größte Zellstoffunternehmen, betreibt in seinem brasilianischen Werk Jacarei zwei Produktionslinien, die den Zellstoff mithilfe von Ozon bleichen. Eine von WTA Cellulose betriebene Linie arbeitete reibungslos mit einer Gesamtverfügbarkeitsrate von 99,8%. Dies bedeutet, dass Ozon bei Bedarf stets verfügbar war. Die zweite Linie mit einem anderen Betreiber verfehlte hingegen die Zielverfügbarkeitsrate häufig.

Fibria suchte daher per Ausschreibung einen neuen Vertragspartner, der eine zuverlässigere Leistung und eine Optimierung des Produktionsbetriebs sicherstellen sollte.

WTA Cellulose unterbreitete ein Angebot und bediente sich dabei seiner Geheimwaffe für Zuverlässigkeit, einem WEDECO-Ozonsystem. So konnten sie die Ausschreibung für den Vertrag erfolgreich für sich entscheiden. Fibrias Bleichlinie verfügt jetzt ausschließlich über Xylems WEDECO-Ozonsysteme.

Ozon ist eine Form des Elements Sauerstoff. Als besonders reaktives Gas wird es für zahlreiche gewerbliche und industrielle Anwendungen eingesetzt. Häufig wird es als umweltfreundliche Alternative zu Chlor oder Chlordioxid zum Bleichen von Holzzellstoff bei der Herstellung qualitativ hochwertigen weißen Papiers eingesetzt. Aufgrund seiner hohen Reaktivität ist Ozon sehr instabil und kann nicht gelagert werden. Daher muss es genau an der Verbrauchsstelle erzeugt werden. Ozon wird aus industriellem Sauerstoff in speziellen Ozongeneratoren erzeugt.

Xylem gilt als führender Hersteller von Ozonsystemen für das Bleichen von Zellulosebrei. WEDECO-Ozongeneratoren gelten weltweit bei Ingenieuren und Endverbrauchern als vorrangige Wahl, wenn es auf eine zuverlässige und effiziente Produktion großer Ozonmengen ankommt.

In der Fibria-Anlage hat Xylem ein Z-Compact System installiert, das speziell für Zellstoff- und Papierfabriken entwickelt wurde. „Viele Unternehmen fertigen Ozongeneratorsysteme, aber nur wenige können die spezifischen Anforderungen der Zellstoff- und Papieranwendungen auch erfüllen,” erläutert Dr. Jean-Christophe Hostachy, Director Pulp and Paper in Xylems WEDECO-Ozonsystemeinheit. „Unser Z-Compact System lässt sich perfekt an die Sachzwänge von Zellstoffwerken anpassen, wie z.B. Platzeinschränkungen und aggressive Umgebungsluftbedingungen vor Ort.”

Das Ozon im Fibria-Zellstoffwerk wird zum Bleichen von 3600 t Eukalyptuszellstoff pro Tag verwendet. Der Zellstoff wird als Rohmaterial zur Herstellung verschiedener Papierqualitäten in weiteren Fibria-Papierproduktionsanlagen eingesetzt. Fibria exportiert das Papier in verschiedene Länder, wie z.B. China und die USA.

„Aufgrund unserer herausragenden Kenntnisse von Zellstoffbleichanwendungen und unserer effizienten und besonders zuverlässigen Ozonsysteme werden wir von unseren Kunden als wichtigster Lösungsanbieter betrachtet,” so Franz-Josef Richardt, Manager of Ozone Sales Support für WEDECO-Produkte und Spezialist für Zellstoffbleichanwendungen. „Mit diesem Projekt haben wir erneut ein kundenspezifisches System entwickelt, das beste Umweltleistung mit dem größtmöglichen Prozesswirkungsgrad und den geringsten Kosten verknüpft.”

von Millie Rogers