Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Energieeffiziente Pumpensysteme

Energieeffiziente Pumpensysteme

Gavin Westworth von Xylem hat einen Index entwickelt, der die Diagnoseverfahren bei Pumpensystemen revolutionieren könnte. Mit seiner Formel lässt sich schnell und einfach bestimmen, ob eine Anlage effizient arbeitet. 

„Ich bin schon seit über 40 Jahren in der Branche tätig und finde es immer noch sehr befriedigend, die einzelnen Komponenten eines Pumpensystems zu prüfen und sicherzustellen, dass sie alle effizient zusammenarbeiten“, sagt Gavin Westworth mit seinem warmen schottischen Akzent. Da mehr als 20 Prozent der global verbrauchten Energie für das Pumpen aufgewendet werden und die Stromkosten unaufhörlich steigen, weiß er, wie wichtig es ist, dass Pumpensysteme optimal funktionieren. 

Als Energiemanager bei Xylem versteht sich Westworth bestens auf Energie-Audits, die er für Kunden durchführt und die zeigen, welche Anlagenteile effizient arbeiten und wo es etwas zu verbessern gibt. „Zuletzt habe ich mich mit Abwasserpumpsystemen beschäftigt, die ein enormes Verbesserungspotenzial in puncto Effizienz und Zuverlässigkeit aufweisen“, sagt er. „Bei Wasserversorgungsunternehmen, die 500 bis 1.000 Pumpstationen haben, sind Energie-Audits allerdings keine einfache Frage – wie identifiziert man die Schwachstellen, ohne dass dabei immense Untersuchungskosten entstehen?“ 

Vor diesem Hintergrund entwickelte Westworth seine Formel, die heute als Westworth-Flygt Pumping Systems Efficiency Index bekannt ist. 

Ein Tool zur Vorabbewertung 

Der Index ermöglicht eine erste Beurteilung. Die einzugebenden Daten sind Basisdaten, die für den Kunden einfach verfügbar sein sollten. Dabei kann es sich um eine Momentaufnahme an einem bestimmten Punkt oder um Daten handeln, die über einen längeren Zeitraum gesammelt wurden. 

„Mit meiner Formel lässt sich schnell erkennen, dass ein System nicht effizient funktioniert, aber nicht, warum das so ist“, sagt Westworth. „Die Leistung wird in breiten Kategorien beurteilt, von sehr schlecht, schlecht, nicht gut und gut bis hin zu ausgezeichnet – und so wissen wir, ob eine genauere Kontrolle nötig ist. Dann führen wir vor Ort eine gründliche Untersuchung durch.“ 

Der Index eignet sich für alle Pumpensysteme, für reine und unreine Flüssigkeiten und für jede beliebige Anzahl von Pumpen. Er dient zur Bewertung von Leistung und Energieverbrauch.

Westworth selbst findet es erstaunlich, dass vor ihm noch niemand eine Formel dieser Art entwickelt hat. „Der Index ist eigentlich nichts anderes als gesunder Menschenverstand. Die Formel hatte ich in ein paar Stunden aufgestellt, und ich benutze sie bereits seit zwei Jahren.“ 

Nützlich für die ganze Branche 

Außer Westworth suchten noch weitere Akteure in der Branche nach einer ähnlichen Lösung. Das britische Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) hat Abwasserpumpsysteme als Bereich identifiziert, in dem die Energieeffizienz verbessert werden kann und sollte, und erkannt, dass hierfür ein geeignetes Messinstrument fehlt. Man hatte vor, für die Entwicklung eines solchen Instruments Angebote von Universitäten und Unternehmen einzuholen. 

Westworth hörte durch seinen Kollegen Bob Went davon und nahm sofort Kontakt auf. 

Es folgte ein Treffen mit DEFRA, von dem Westworth berichtet: „Die Leute dort staunten nicht schlecht, als ihnen klar wurde, dass ich genau das bieten konnte, was sie brauchten, meine Entwicklung aber noch nicht veröffentlicht hatte.“

Seitdem ist Westworth zu Konferenzen und Wasserversorgungsunternehmen eingeladen worden, um seinen Index vor Fachleuten und Energieteams zu präsentieren. Und natürlich kommt seine Formel auch weiterhin Xylem-Kunden zugute. Die British Pump Manufacturing Association in Großbritannien und Europump in Europa fördern den Index, der möglicherweise sogar Teil der ISO-Norm 14414 für die energetische Bewertung von Pumpensystemen wird. 

„Das ist alles sehr erfreulich“, findet Westworth. „Am besten ist, dass die Kunden Xylem in einem ganz neuen Licht sehen. Wenn ich ihnen erkläre, wie der Index ihre Pumpensysteme verbessern kann, sehen sie uns nicht mehr nur als Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, sondern als Partner, der ihnen helfen kann, Kosten und Energieverbrauch zu senken. Wenn dabei erhebliche Einsparungen herauskommen, hat man das gute Gefühl, wirklich etwas erreicht zu haben.“ 

Lesen Sie mehr über Xylems Energie-Audits

http://www.xylemtotalcare.com/offerings/inspection-auditing/

von Jane Christie-Smith