It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Otimize seu bombeamento de águas residuais

Otimize seu bombeamento de águas residuais

Bombas de águas residuais que sofrem entupimentos frequentes exigem manutenção e períodos de inatividade dispendiosos, além de desperdiçar uma quantidade significativa de energia. Descubra como estações de bombeamento de águas residuais em todo o mundo estão beneficiando-se de desenhos e controles de bombas mais inteligentes.

Por Isabelle Kliger

As estações de bombeamento de águas residuais da paróquia de Jefferson, Louisiana, Estados Unidos, têm enfrentado sérios problemas de entupimento. Os custos e a  mão de obra associados com a manutenção aumentaram muito, para não falar da necessidade de realizar inspeções diárias em todas as instalações.

“Nosso enfoque tem sido encontrar bombas substitutas confiáveis, porque temos muitas estações com problemas de entupimento”, comenta Linda Daly, diretora do departamento de esgotos da paróquia. Com mais de 500 estações de bombeamento na paróquia, Daly decidiu testar as bombas Flygt Experior da Xylem em quatro estações.

O sistema Flygt Experior da Xylem foi instalado em todas as bombas no último mês de maio, e três delas também foram equipadas com os controles inteligentes SmartRun da Flygt. Desde a instalação, as estações de bombeamento não realizaram nenhuma chamada de manutenção, e todos os sistemas tiveram uma redução de 50 por cento no consumo de energia.

“Não recebemos nenhuma chamada devido a falhas nas bombas nas quatro estações que estão usando os sistemas da Xylem, apesar das fortes chuvas, influxo e infiltração”, afirma Daly.

Três componentes principais

O sucesso do sistema Flygt Experior na paróquia de Jefferson pode ser atribuído a três componentes principais: sistema hidráulico, motores e controles. No que diz respeito ao sistema hidráulico, o Flygt Experior usa a tecnologia-N Flygt com um impulsor autolimpante livre de entupimentos, o que permite uma alta eficiência sustentável. O motor foi construído utilizando modernos programas de cálculo para atender especificamente às necessidades do bombeamento de águas residuais.

Finalmente, os controles SmartRun da Flygt. foram especialmente projetados para obter sempre o “ponto de serviço” ideal, de modo a minimizar as perdas por atrito e maximizar a eficiência do sistema de bombas. Pré-programados com as principais funções do bombeamento de águas residuais, os controles SmartRun ajudam a obter todos os benefícios do bombeamento com velocidade variável.

Um teste do consumo de energia

Em uma estação de bombeamento de águas residuais em Dalarna, na região central da Suécia, a maioria das perdas sofridas pela estação ocorreu na forma de perdas por atrito. A estação também teve que lidar com enormes variações de influxo, que aumenta consideravelmente durante a primavera, quando a neve começa a derreter, ou após fortes chuvas. Por isso, foram instaladas bombas de tamanho extragrande para evitar inundações, embora elas consumam mais energia do que a necessária na operação com influxo normal.

Um teste de consumo de energia foi realizado na estação, usando uma bomba-N da Flygt e uma bomba concorrente, em operação alternada. Quando o SmartRun da Flygt foi instalado para controlar a bomba-N, a bomba concorrente foi desligada e o consumo de energia foi novamente medido. Os resultados falam por si mesmos: a bomba-N com a utilização dos os controles inteligentes SmartRun da Flygt obteve uma redução do consumo de energia de quase 50 por cento em comparação com a outra bomba.

“Atualmente, há em geral dois tipos de controles para sistemas de bombeamento de águas residuais”, afirma Anders Fredriksen, diretor da área de transporte de águas residuais da Xylem. “Controles convencionais do tipo liga/desliga, que são fáceis de usar, mas oferecem opções limitadas para otimizar o funcionamento, e acionamentos de frequência variável, que oferecem mais possibilidades de sintonização, mas podem ser complicados de instalar e difíceis de otimizar. O SmartRum resolve esse problema combinando o recurso avançado de um acionamento com uma interface simples e intuitiva. Embora as funções internas sejam multifacetadas, a interface é fácil de operar”.

Vídeo: saiba mais sobre a solução de águas residuais da paróquia de Jefferson

 

 

by Isabelle Kliger