It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
Una soluzione per il tratta-mento delle acque in una città remota

Una soluzione per il tratta-mento delle acque in una città remota

La cittadina di Taralga, in Australia sudorientale,atra breve potrà usufruire di un sistema su misura per il trattamento delle acque reflue nato dalla collaborazione tra Xylem e General Electric. Xylem sta costruendo un impianto di depurazione compatto in un container   di 40 piedi (1220 cm) e utilizzerà membrane GE per fornire acqua potabile di qualità elevata ai 300 residenti della città. 

Sebbene in molte città australiane il trattamento delle acque comunali sia molto limitato, la città di Taralga, a 140 km a sud-ovest di Sydney, di recente ha investito in un sistema avanzato per il trattamento delle acque di Xylem basato sulla tecnologia a membrana GE ZeeWeed*. 

La compattezza e la resistenza dell’impianto di depurazione, la sua flessibilità per l’aumento della produzione e la capacità di trattare acqua fredda a una torbidità di 80 NTU (unità nefelometriche di torbidità) erano alcuni dei fattori che hanno indotto i funzionari municipali a scegliere la soluzione di Xylem. 

“Oltre all’efficace soluzione tecnica offerta da Xylem per risolvere i nostri problemi di trattamento dell’acqua, ci tranquillizza il fatto che Xylem ci aiuterà nella manutenzione del sistema e nella verifica che il sistema funzioni sempre al meglio”, racconta Luke Maloney, Responsabile delle operazioni presso Upper Lachlan Shire Council.  

Problemi di torbidità e acqua fredda 

Dato che la fonte di approvvigionamento principale del nuovo impianto di depurazione di Taralga è un fiume, i principali problemi da risolvere erano costituiti dalle alghe e dalle elevate variazioni di torbidità in ingresso, in grado di arrivare a 80 NTU. Inoltre, dato che la temperatura dell’acqua in questa zona arriva a 5°C durante l’inverno, l’impianto è stato progettato in modo da poter trattare l’acqua fredda a una velocità simile a quella raggiunta nei mesi più caldi. 

“Il rifornimento idrico attuale di Taralga spesso presenta tassi elevati di torbidità e colore”, riferisce Todd Miklich, responsabile dello sviluppo aziendale di Xylem. “La nostra soluzione consente di risolvere entrambi i problemi. Tramite una coagulazione intensificata facciamo in modo che le sostanze organiche vengano rimosse e che il colore sia ridotto.” 

Tecnologia a membrana avanzata 

Le membrane di ultrafiltrazione avanzata GE ZeeWeed utilizzate nell’impianto di Taralga sono barriere azionate a pressione in grado trattenere solidi, batteri, virus e altri agenti patogeni dalle acque o dalle acque reflue, producendo acqua ad elevata purezza e a bassa densità di limo. Le membrane possono trattare l’acqua superficiale, l’acqua della falda e gli effluenti trattati biologicamente. Circa 2.500 impianti nel mondo utilizzano questa tecnologia per ottenere acqua potabile di qualità eccellente e per soddisfare o superare i rigorosi standard per il trattamento delle acque reflue e il riutilizzo dell’acqua. 

“Le membrane garantiscono una torbidità sempre limitata, inferiore a 0,3 NTU, a prescindere dai picchi di torbidità dell’acqua non trattata che confluisce nel sistema”, riferisce Miklich. “Questa soluzione garantisce inoltre una riduzione esatta dei protozoi di oltre tre di log, mentre la clorazione finale provvede alla disinfezione dei residui. In pratica, offriamo una soluzione completa per la gestione del trasporto e del trattamento dell’acqua e   degli scarti chimici.” 

Una collaborazione proficua 

La collaborazione tra Xylem e GE si appoggia alla rete di vendita globale di Xylem, che aiuta i clienti in più di 150 paesi a risolvere problemi critici inerenti l’acqua. Xylem è partner distributore di GE nel settore dei servizi pubblici per i suoi prodotti di filtrazione avanzata a membrana dal novembre 2011. 

Per i servizi pubblici, l’aggiunta delle membrane ZeeWeed di GE espande la linea di prodotti per il trattamento dell’acqua e delle acque reflue di Xylem, che attualmente include prodotti per il trasporto di acqua e acque reflue, il trattamento biologico, la filtrazione   e la disinfezione.  

 

*Marchio commerciale di General Electric Company. È possibile che sia registrato in uno o più paesi.

da Simon