It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Wasseraufbereitung selbst im entlegensten Winkel

Wasseraufbereitung selbst im entlegensten Winkel

Die Ortschaft Taralga im Südosten Australiens wird dank der erfolgreichen Zusammenarbeit von Xylem und General Electric schon bald eine maßgeschneiderte Abwasseraufbereitungsanlage besitzen. Xylem baut die kompakte Anlage in einen40-Fuß-Container; GE-Membranen sichern die Versorgung der 300 Einwohner mit hochwertigem Trinkwasser. 

Obwohl kommunale Wasserbehandlungsanlagen in Australien nur in begrenztem Umfang vorkommen, investierte der 140 Kilometer südwestlich von Sydney gelegene Ort Taralga kürzlich in ein hochentwickeltes Wasserbehandlungssystem von Xylem mit GE ZeeWeed* Membrantechnologie. 

Das kompakte Format, die Haltbarkeit und die Flexibilität der Anlage, die auch eine Steigerung der Leistung erlaubt, sowie die Möglichkeit, kaltes Wasser mit einem nephelometrischen Trübungswert (NTU) von 80 zu reinigen, sprachen für Xylems Angebot. 

„Wir schätzen die starke technische Lösung, die Xylem auf unseren Bedarf abgestimmt hat,“ sagt Betriebsleiter Luke Maloney vom Upper Lachlan Shire Council. „Außerdem ist es ein beruhigendes Gefühl, dass Xylem uns bei der Wartung des Systems unterstützen und sicherstellen kann, dass es kontinuierlich eine optimale Leistung bringt.“ 

Trübung und kaltes Wasser 

Da das Rohwasser für die neue Wasserbehandlungsanlage in Taralga größtenteils aus einem Fluss stammt, stellten Algen und die starken Schwankungen des Trübungswerts, der bis zu 80 NTU betragen kann, die größte Herausforderung dar. Da die Wassertemperatur in dieser Region im Winter bis auf 5 °C abfallen kann, musste die Anlage zudem so ausgelegt werden, dass die Leistung in der kalten Jahreszeit in etwa der Produktion in den wärmeren Monaten entspricht. 

„Bei der bisherigen Wasserversorgung kamen häufig starke Trübungen und Verfärbungen vor,“ sagt Todd Miklich, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Xylem. „Unsere Anlage löst beide Probleme. Die verbesserte Flockung beseitigt die organischen Bestandteile und reduziert die Verfärbung.“ 

Hochentwickelte Membrantechnologie 

Die in Taralga eingesetzten fortschrittlichen Ultrafiltrationsmembranen GE ZeeWeed sind druckgetriebene Barrieren zur Entfernung von Feststoffen, Bakterien, Viren und sonstigen Krankheitserregern aus Wasser und Abwasser, sodass ein hochreines Wasser mit niedriger Schlammdichte entsteht. Die Membranen eignen sich für Oberflächenwasser, Grundwasser und biologisch behandeltes Abwasser aus kommunalen Kläranlagen. In fast 2 500 Anlagen in aller Welt produziert diese Technologie bereits Trinkwasser von hervorragender Qualität und erfüllt oder übertrifft die strengen Vorschriften für die Behandlung und Wiederaufbereitung von Abwasser. 

„Die Membranen garantieren einen konstant niedrigen Trübungswert von weniger als 0,3 NTU, und das unabhängig von eventuellen Trübungsspitzen im Rohwasser“, sagt Miklich. „Die Lösung sorgt außerdem für eine Reduzierung der Protozoen um mehr als drei Log-Stufen, während die Desinfektion durch eine abschließende Chlorierung erreicht wird. Wir liefern also eine komplette Lösung, die Wassertransport, Behandlung und die Entsorgung von Chemieabfall umfasst.“ 

Erfolgreiche Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit zwischen Xylem und GE stärkt Xylems globales Vertriebsnetz, das Kunden in über 150 Ländern bei der Bewältigung kritischer Wasserversorgungsaufgaben behilflich ist. Seit November 2011 agiert Xylem auf dem Markt für öffentliche Versorgungsunternehmen als Vertriebspartner für GEs hochentwickelte Membranfiltrationsprodukte. 

Die ZeeWeed-Membranen von GE erweitern das Xylem-Portfolio von Wasser- und Abwasserbehandlungslösungen für öffentliche Versorgungsbetriebe, das derzeit Produkte für den Wasser- und Abwassertransport, biologische Behandlungen, Medienfiltration und Desinfektion umfasst.  

 

*Ein Warenzeichen der General Electric Company. Möglicherweise in einem oder mehreren Ländern eingetragen.

von Simon