It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Fornecendo água para a maior mina de cobre do Peru

Fornecendo água para a maior mina de cobre do Peru

A Southern Peru Copper Corporation, uma das maiores produtoras de cobre do mundo, necessita do apoio de especialistas para a conservação e manutenção do equipamento de bombeamento de suas minas de extração a céu aberto. Desde 2012, a Xylem Peru é a responsável por esse trabalho, permitindo que a produtora de cobre se concentre ainda mais em suas operações centrais. 

No último ano, a Southern Peru Copper Corporation (SPCC), a maior companhia mineradora do Peru, estava procurando um provedor de serviços de conservação e manutenção para a infraestrutura de água de suas minas de Toquepala e Cuajone. Com mais de 50 anos de experiência em mineração no país, a SPCC escolheu a Xylem Peru pela confiabilidade de seu serviço e capacidade de evitar avarias dispendiosas. 

“Desde fevereiro de 2012, a Xylem Peru vem prestando serviços ao projeto de infraestrutura hidráulica de Suches”, afirma José Miguel Ramos, chefe de manutenção e planejamento da gestão de abastecimento de água da SPCC. “Como resultado do trabalho da Xylem realizado em conjunto com o nosso pessoal, eles passaram a ser um fornecedor estratégico para a empresa”. 

Abastecer de água as minas de extração a céu aberto da SPCC em temperaturas muito baixas e altitudes elevadas não é uma tarefa fácil. Vista desde o espaço, a mina a céu aberto de Toquepala, nos Andes, parece um enorme buraco no solo. São 2,5 km de diâmetro no ponto mais largo e cerca de 700 metros de profundidade. Em 2009, Toquepala produziu aproximadamente 127.000 toneladas de cobre, tornando-se a maior mina de cobre do mundo. 

“Os serviços da Xylem inlcuem 16 estações que abrangem nosso bombeamento de água subterrânea e de superfície, além da manutenção dos sistemas de distribuição nas minas de Toquepala e Cuajone”, explica José Miguel Ramos. “Esse trabalho é realizado em condições climáticas extremas, com temperaturas inferiores a -15°C e a uma altitude de 4.500 metros”. 

Serviços e melhorias contínuos 

A infraestrutura de água de ambas as minas a céu aberto começa nas montanhas, onde um grupo de estações de bombeamento e tubulações coleta água subterrânea e de superfície. Essa água é então bombeada até as duas minas para uso no processo de mineração. 

Workers2-300x225.png

A Xylem Peru presta serviços contínuos à SPCC todos os dias da semana (das 6h às 16h30min), realizados por uma equipe de 22 funcionários da Xylem – quatro engenheiros especializados, nove técnicos e nove trabalhadores – e mais todo o equipamento, instrumentos e ferramentas necessários para realizar o trabalho de forma profissional e eficiente. 

“Nosso serviço vai além da reparação e manutenção de bombas: pensamos no futuro”, afirma Carlos Zeballos, gerente de operações da Xylem Water Solutions Peru. “Usamos equipamentos de monitoramento e controle em sistemas de bombeamento preexistentes e fornecemos soluções prontamente disponíveis para os sistemas de abastecimento de água que o cliente necessita”. 

A Xylem Peru também fornece à SPCC relatórios de manutenção regulares baseados nos indicadores de desempenho, como confiabilidade, disponibilidade e facilidade de manutenção, e recomenda melhorias para os sistemas de bombeamento. “É um desafio trabalhar em condições climáticas tão extremas e, ao mesmo tempo, oferecer uma confiabilidade de 98% nas bombas, mas estamos conseguindo”, comenta Zeballos. 

“Esperamos continuar trabalhando com a Xylem”, afirma José Miguel Ramos, “e tendo a empresa como um parceiro estratégico que trabalhará conosco para continuamente aprimorar nossos processos”. 

Leia mais sobre os serviços de manutenção da Xylem.

by Simon