Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
Un impianto di depurazione sceglie una soluzione UV conveniente

Un impianto di depurazione sceglie una soluzione UV conveniente

Quando Sydvatten AB ha avuto bisogno di una soluzione di disinfezione UV per l’impianto di depurazione di Skåne, nel sud della Svezia, ha scelto un sistema su misura del marchio WEDECO di Xylem. Questa soluzione all’avanguardia consentirà a Sydvatten di fornire acqua purificata pulita a 900.000 persone in 16 comuni, con la capacità di supportare un futuro aumento di volume massimo del 25%. 

“Ci serviva una soluzione efficace per il trattamento UV dell’acqua che fosse conveniente e a basso consumo energetico e al contempo garantisse sicurezza, affidabilità e qualità”, sostiene Stefan Johnsson, Responsabile della Qualità per Sydvatten. “Considerando tutti questi parametri, la soluzione WEDECO ci è sembrata la soluzione ovvia”.

Per la sua straordinaria capacità di impedire la formazione di prodotti secondari dannosi, come i trialometani (THM) causati dalla clorurazione, la tecnologia UV è considerata il futuro della disinfezione dell’acqua. Inoltre, crea un’eccezionale barriera contro parassiti e virus. Il marchio WEDECO di Xylem è famoso per l’esperienza nella disinfezione UV, con oltre 250.000 sistemi di disinfezione a ozono e a UV installati nel mondo. 

“Nonostante in Svezia non ci siano quadri normativi specifici inerenti il trattamento UV delle acque, la legge ci impone di fornire acqua potabile sana e pulita”, sostiene Johnsson. “Questa soluzione ridurrà sensibilmente la nostra dipendenza dal cloro, e al tempo stesso ci permetterà di fornire acqua sicura e disinfettata di massimo livello ai nostri clienti, nel modo più conveniente possibile”. 

Il più grande progetto di disinfezione UV della Svezia 

Xylem fornirà quattro sistemi di disinfezione UV WEDECO K143, rinnovando così l’impianto di Sydvatten AB di proprietà del comune in funzione da più di 50 anni. L’ammodernamento sarà il più grande progetto di disinfezione UV mai intrapreso in Svezia. 

“Grazie ad altre due nostre soluzioni attuali di sbarramento, il livello di sicurezza dell’acqua che offrivamo è già eccellente”, racconta Johnsson. “Ma quando installeremo questa terza barriera, saremo in grado di garantire un livello davvero eccezionale di protezione da virus e parassiti. La considero una specie di ‘polizza assicurativa’ per il futuro”. 

I sistemi WEDECO K143 contengono ciascuno 13 file composte da 12 lampade UV e in totale saranno in grado di trattare 4.300 metri cubi d’acqua all’ora. Il sistema ha tenuto in considerazione le esigenze di installazione e di futura espansione e, di conseguenza, i vari segmenti sono stati uniti tramite bulloni anziché saldati tra loro. In tal modo in futuro sarà possibile aggiungere altre file di lampadine se servisse un quantitativo maggiore di acqua potabile. 

“WEDECO e Xylem sono all’avanguardia nelle soluzioni di disinfezione UV”, sostiene Johnsson. “L’investimento in questa soluzione ci ha permesso di accedere alle soluzioni più recenti, come le nuove lampadine UV a basso consumo, che sono il risultato di molti anni di ricerca e sviluppo”. 

I costi più bassi per un ciclo di vita superiore a 15 anni 

Il responsabile tecnico delle vendite Xylem che ha curato questo contratto, Gunnar Brüggmann, spiega che il contratto segna la fine di una procedura d’appalto completa in cui Xylem ha lavorato fianco a fianco con il suo distributore WEDECO per la Svezia, Christian Berner AB, per progettare una soluzione su misura in grado di soddisfare e persino superare le aspettative di Sydvatten. 

“Alla fine ci hanno scelti perché la nostra era la soluzione più conveniente”, spiega Brüggmann. “Il sistema WEDECO non solo adempiva a tutti i criteri progettuali, ma offriva anche il ciclo di vita a 15 anni più basso”.

Brüggmann prosegue spiegando che Christian Berner e Xylem hanno alle spalle una partnership proficua di più di un decennio. Collaborano come una vera squadra, unendo le loro esperienze per individuare le soluzioni più adatte per i loro clienti. 

“Essere coinvolto nello sviluppo del più grande impianto di disinfezione UV in Svezia significa lasciare una grande eredità alla nostra leadership nell’ambito del trattamento delle acque UV e a ozono”, riferisce Brüggmann. “Sono incredibilmente orgoglioso che le nostre tecnologie avanzate e sicure per l’ambiente vengano impiegate per rendere l’acqua potabile più sicura per quasi un milione di persone a sud della Svezia”. 

Fare clic qui per maggiori informazioni sui sistemi UV WEDECO

da Isabelle Kliger