It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Le pompe Flygt riducono i consumi energetici del 31%

Le pompe Flygt riducono i consumi energetici del 31%

La città di Bathurst nel New Brunswick, Canada, si è trovata di fronte a grandi difficoltà nella stazione di sollevamento delle acque reflue a causa del materiale fibroso che intasava le pompe, causando anche l’aumento dei consumi energetici. Dopo l’installazione delle pompe Flygt N, nel primo anno di funzionamento non sono stati segnalati problemi di intasamento e i consumi energetici mensili sono diminuiti in media del 31%. 

Di Andre Van Der Velden 

Nella primavera del 2012, una stazione di sollevamento delle acque reflue  nella città di Bathurst doveva essere sottoposta ad interventi mensili di manutenzione per estrarre le pompe e rimuovere gli spessi agglomerati di fibre. Nonostante l’azienda di servizi comunale disponesse di un autocarro di servizio con un dispositivo di sollevamento, per ogni intervento di assistenza  era necessario noleggiare un camion provvisto di braccio telescopico che reggesse il peso delle pompe sottoposte a manutenzione. 

I problemi di intasamento sono peggiorati di mese in mese, fino a raggiungere una frequenza settimanale prima e bisettimanale poi. Questo per l’impianto significava una forte incidenza dei costi di manodopera e di assistenza esterna. Inoltre, gli avviatori  soft start si guastavano spesso, tanto che nell’arco di 18 mesi è stato necessario sostituirli due volte. Dalle prove di avvolgimento sulle pompe dell’impianto sono emersi segni di deterioramento precoce degli avviatori a causa del surriscaldamento. 

La città doveva decidere se continuare ad eseguire interventi di manutenzione sulle pompe difettose oppure cercare un’alternativa. 

La soluzione delle pompe N Flygt 

Xylem ha proposto la pompa N-3171 (435 MT da 25  Hp) basata sulla tecnologia N Flygt per sostituire le esistenti pompe sommergibili per acque  reflue da 20 Hp di un concorrente,; pompe in  funzione da poco più di un anno. I vantaggi delle pompe basate sulla tecnologia N Flygt comprendono pompe che non si intasano, un’innovativa girante autopulente e una struttura modulare e flessibile che garantisce efficienza elevata. Le pompe N Flygt sono coperte dai servizi Xylem TotalCare che garantiscono la sicurezza di funzionamento. 

Nei colloqui con il supervisore dei processi di trattamento e dei servizi dell’impianto della città di Bathurst, Vincent Wood, Xylem ha garantito all’azienda un risparmio minimo sui consumi energetici del 25% con l’installazione della pompa N Flygt corretta. 

La città di Bathurst ha effettuato l’ordine a Xylem nel maggio del 2012. È stata scelta una pompa Flygt N-3171 con una flangia pre-forata da 6 pollici con adattatori per flange e slitte compatibili con le normative ANSI . La prima pompa N Flygt è stata installata a inizio luglio e la seconda è stata installata due settimane dopo. 

Risultati: efficienza elevata 

Con l’installazione della pompa basata sulla tecnologia N Flygt, nel primo anno di funzionamento non sono stati segnalati problemi di intasamento. Dopo l’installazione, non è più stato necessario sollevare le pompe. Inoltre, nonostante il motore abbia una potenza maggiore, l’assorbimento elettrico delle pompe Flygt è diminuito, e gli avviatori non hanno più manifestato problemi di surriscaldamento. I consumi energetici mensili sono diminuiti in media del 31% rispetto ai rapporti dell’impianto rilasciati degli anni precedenti. 

“Le pompe stanno  funzionando benissimo”, sostiene Vincent Wood, supervisore dei processi di trattamento e dei servizi dell’impianto e responsabile generale della città di Bathurst. “Dall’installazione delle pompe a luglio non siamo più tornati alla stazione. Gli avviatori soft start non si sono mai bloccati. C’è un’eccedenza combinata delle acque  reflue, quindi il flusso è elevato, soprattutto in caso di forti piogge”. 

La città di Bathurst si è stupita del risparmio sui costi energetici e si è ripromessa di impiegare le pompe Flygt anche in altre stazioni nel prossimo futuro. 

Maggiori informazioni sulla tecnologia delle pompe Flygt N.

da Andre Van Der Velden