It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Estação de tratamento de água beneficia-se com solução de UV e ozônio da Xylem

Estação de tratamento de água beneficia-se com solução de UV e ozônio da Xylem

Localizada no nordeste de Montreal, no Canadá, a cidade de Terrebonne necessitava atualizar sua estação de tratamento de água para aumentar a capacidade e atender às normativas ambientais. A estação é a última fonte de água potável de muitas cidades ao longo da Rivière des Mille Îles (Rio das Mil Ilhas). Devido aos efluentes das cidades rio acima, a estação necessitava de um processo de tratamento que garantisse uma qualidade ideal da água. 

Por Martine Warda

Fundada em 1861, a estação de tratamento de água de Terrebonne evoluiu enormemente nos últimos anos e necessitou de uma nova infraestrutura para atender à população em constante crescimento. Hoje, a estação de tratamento RAIM (La Régie d’aqueduc intermunicipale des moulins) distribui água potável de alta qualidade a 125.000 usuários nas cidades de Terrebonne e Mascouche. 

Os trabalhos para modernizar e expandir a estação de tratamento começaram em 2008 e envolveram a adição de um novo processo multibarreira inovador de última geração para tratar a água. Devido às constantes alterações da água proveniente da Rivière des Mille Îles, foi necessária uma abordagem multibarreira para garantir que a água potável alcançasse os altos padrões exigidos. A combinação de soluções de desinfecção por UV e ozônio da Xylem foi uma parte essencial do novo processo de tratamento da estação. 

Em operação normal desde sua conclusão em 2011, a estação tem hoje uma capacidade de 120.000 m³/dia, permitindo que a RAIM atenda a mais de 250.000 consumidores nos próximos 50 anos.  

Um processo multibarreira bem-sucedido

Embora tenham sido necessárias somente obras pequenas, a atualização foi um grande investimento para a RAIM em colaboração com os municípios parceiros. A solução de ozônio ajuda a reduzir os custos de operação e o consumo de energia (ver mais abaixo), e a solução de desinfecção por UV supera as exigências ambientais. 

A redução de criptosporídio, giárdia e vírus está regulada para 2, 5 e 6 unidades logarítmicas, respectivamente; porém, na RAIM, o uso dessa abordagem multibarreira fez com que a estação alcançasse níveis de redução muito além dos que indicam as normativas. Devido a esses resultados, a estação estabeleceu desde então seus próprios objetivos e parâmetros. 

Gilles Comtois, diretor da RAIM, explicou que: “O sucesso desse processo multibarreira deve-se à sintonia fina dos operadores, mas a efetividade da etapa de desinfecção por UV também é um fator essencial para superar os objetivos exigidos por uma margem tão grande”. 

Como funciona a solução de ozônio e UV 

A água que passa através da estação usando a nova solução leva de quatro a seis horas desde a entrada até a etapa final de tratamento. O processo funciona da seguinte maneira: 

1. O processo inclui uma fase de remoção de saibro, seguida pelo bombeamento 160.000 m³ de água bruta por dia e três sistemas de clarificação estabilizados com areia que assentam matérias suspensas na água.

2. Dois geradores de ozônio oxidam compostos orgânicos e onze bacias de biofiltração digerem os açúcares e eliminam micropartículas.

3. Uma etapa de desinfecção por UV elimina microrganismos patogênicos e alimenta uma reserva de 19.000 m³ armazenados em três reservatórios subterrâneos.

4. Três estações de bombeamento alimentam a rede de distribuição que cobre 35 quilômetros, atendendo às necessidades da região. 

A solução: oxidação por ozônio 

O uso de ozônio após a clarificação tem uma série de finalidades, sendo a principal a decomposição de matéria orgânica em produtos mais simples e biodegradáveis, que são então imediatamente removidos pelas etapas subsequentes do tratamento, como a biofiltração. Uma vantagem adicional é que o ozônio decompõe o pesado polímero usado na etapa de floculação dos clarificadores estabilizados com areia. Isso reduz significativamente a quantidade de produtos químicos que chegam aos filtros biológicos, o que ajuda a evitar a contaminação e aumenta a vida útil do carbono. 

Para garantir um fluxo e fornecimento contínuos aos moradores, há dois geradores WEDECO SMO700 nas instalações, um em constante operação e um em modo de espera. Os geradores de ozônio são alimentados por oxigênio líquido (LOX), armazenado no interior da estação, e a manutenção é realizada duas vezes ao ano por uma prestadora de serviços da Xylem. O uso de ozônio em Terrebonne resulta na oxidação eficiente de matéria orgânica e na redução do uso de produtos químicos, o que proporciona uma vida útil mais longa ao carbono e uma menor frequência de lavagem. Isso também reduz os custos de operação e o consumo geral de energia na estação de tratamento de água potável. 

A solução: desinfecção por UV 

A desinfecção por ultravioleta (UV) é a primeira etapa de desinfecção realizada após a biofiltração. Quando a água filtrada circula pelos reatores UV, a luz UV penetra nas paredes celulares de bactérias e vírus e altera permanentemente o DNA dos microrganismos, “desativando-os” e impedindo sua reprodução. Os engenheiros consultores do projeto selecionaram a desinfecção por ultravioleta devido a seus resultados efetivos e baixo custo de operação. 

Nove reatores de UV WEDECO estão instalados na RAIM: cinco BX3200 com 32 lâmpadas e quatro BX1800 com 18 lâmpadas, todos com limpadores automáticos para evitar a contaminação das lâmpadas. A série BX é uma tecnologia de recipiente fechado em forma de U para aplicações de água e águas residuais com capacidade de até 55.000 m³/dia e um intervalo UVT de 80% a 98%. 

É então adicionado cloro líquido residual como segunda etapa do processo de desinfecção. Finalmente, os níveis do pH são corrigidos para atender aos padrões exigidos para a água tratada. 

Leia mais sobre as soluções de ozônio e UV da Xylem.

 

 

by Martine Warda