It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
5 líderes em gerenciamento inteligente da água

5 líderes em gerenciamento inteligente da água

Como demonstram os exemplos abaixo, quando um país ou cidade quer mudar a forma de usar e gerenciar seus recursos hídricos, geralmente é necessário primeiro que haja uma mudança em como as pessoas pensam sobre a água. Tanto Cingapura como Israel, em seus ambiciosos projetos de reutilização da água, enfocaram na educação do público em questões relacionadas à água. No caso dos Países Baixos e de Estocolmo, na Suécia, foram desenvolvidas soluções sustentáveis através de projetos urbanos inovadores e novas formas de viver.

1. Cingapura – Criação da NEWater
Há cerca de 50 anos, a ilha cidade-estado de Cingapura somente tinha duas fontes de água: as chuvas e a importação de água da Malásia. A agência nacional de água do país, a PUB, compreendeu que deveria tomar medidas para garantir um abastecimento estável de água. Cingapura investiu em nova tecnologia e estações de tratamento, limpou seus recursos hídricos e promoveu a conscientização sobre questões relacionadas à água em todo o país. Hoje, Cingapura pode atender a até 30% de suas necessidades de abastecimento com água reciclada, chamada de NEWater, e até 25% de suas necessidades com água dessalinizada. O uso de água por pessoa também foi reduzido de 165 litros por dia em 2003 para 150 litros hoje.

2. Países Baixos – Deixando entrar os rios
Com dois terços do país propensos a inundações, os Países Baixos passaram séculos construindo uma ampla rede de barreiras contra elas. Com a mudança climática e o aumento do nível dos oceanos, o país decidiu que precisava fazer algo além de simplesmente construir diques mais altos. O projeto “Ruimte voor de rivier” (Espaço para o rio) dos Países Baixos envolve a alteração do curso de mais de 30 rios para que possam inundar-se de forma mais segura. A cidade de Nimega, por exemplo, teve de evacuar 250.000 habitantes duas vezes na década de 1990 devido a inundações. Em vez de tentar evitar a entrada da água, a nova solução para a cidade foi deslocar as barreiras para o interior e escavar um enorme canal novo para o rio. O resultado: uma planície aluvial mais ampla e uma nova ilha e um parque urbano no meio da cidade.

3. Estocolmo – Transformando águas residuais em calor
Para limitar o crescimento urbano desordenado, as normativas de planejamento de Estocolmo, Suécia, exigem que os terrenos sejam reutilizados antes de serem desenvolvidas novas áreas. A cidade decidiu, em meados dos anos 1990, que a reconstrução de uma antiga área industrial seria uma excelente oportunidade de projetar um bairro ecológico, Hammarby Sjöstad. O bairro tem como meta reduzir o consumo de água em 60% por pessoa e reduzir todos os resíduos produzidos em 40%. Atualmente, o processo de tratamento de águas residuais do bairro produz biogases para a cozinha e energia para o aquecimento residencial. As águas pluviais são purificadas por fibra de areia, depósitos e telhados verdes, o que reduz a carga na estação de tratamento de águas residuais e aumenta a eficiência.

4. Israel – Gerenciamento da água no deserto
Dado que 60% de Israel são deserto, o país sempre teve consciência de que um gerenciamento cuidadoso da água era essencial para seu sucesso. A diminuição da pluviosidade e um rápido aumento da população adicionaram mais pressão sobre o abastecimento de água. Por esses motivos, Israel construiu durante várias décadas um sistema que conta com a conservação da água, água do mar dessalinizada e uso de água reciclada para irrigar cultivos. Israel também tornou obrigatórios os banheiros eficientes e tarifou a água para desestimular o desperdício. O método de irrigação inovador do país, chamado de microirrigação, envolve o gotejamento de pequenas quantidades de água diretamente nas raízes das plantas, em vez de inundar os campos com água.

5. Vale do Silício – Reutilização da água em um polo de inovação
Recentemente, o gerenciamento da água do Vale do Silício, na Califórnia, tornou-se tão famoso quanto as empresas de informática sediadas nesse local. Atualmente passando pelo seu quinto ano de forte seca, a Califórnia precisou encontrar soluções duradouras para a escassez de água. Uma solução foi uma nova instalação de reciclagem de água, o Centro Avançado de Purificação da Água do Vale do Silício, que produz mais de 30 milhões de litros de água reciclada por dia, usando microfiltração, osmose inversa e luz ultravioleta.

by Simon