Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Novo bairro com eficiência energética usa tecnologia de bombas da Xylem

Novo bairro com eficiência energética usa tecnologia de bombas da Xylem

O bairro Nya Krokslätt de Gotemburgo, na Suécia, tem uma nova solução de eficiência energética para o aquecimento e resfriamento de todas as construções, graças a um centro de armazenamento de energia térmica em poços. Embora seja esperado que a área construída do novo bairro aumente em 65%, o objetivo é que a quantidade de energia comprada para a área diminua em 10%. As bombas Lowara e-LNE In-Line da Xylem foram selecionadas para distribuir aquecimento e resfriamento a partir do centro de armazenamento.

O novo bairro, que será construído próximo à área existente de Krokslätts Fabriker, incluirá moradias de aluguel, condomínios, escritórios, lojas e escolas infantis. Em conjunto, essas duas áreas abrangem 100.000 metros quadrados, dos quais cerca de 45.000 constituirão o novo bairro que será construído nos próximos cinco anos.

Reduzindo a quantidade de energia comprada

A imobiliária Husvärden AB é a responsável pelo novo bairro com eficiência energética de Nya Krokslätt. O objetivo do bairro é que as novas construções, em conjunto com as já existentes em Krokslätts Fabriker, possam alcançar as metas energéticas futuras sem afetar a sustentabilidade econômica da área. Isto significa que, embora seja esperado que a área construída aumente em 65%, a energia comprada deverá diminuir em 10%. Essa redução é possível devido ao uso de placas solares para produzir eletricidade, à criação de um sistema de aquecimento comum para construções novas e existentes e ao uso do excesso de calor de escritórios e empresas para aquecer as residências da região.

A empresa de consultoria tecnológica Bengt Dahlgren AB trabalhou no projeto com a Husvärden AB durante vários anos.

“Logo no início, discutimos sobre como aquecer e resfriar as construções da forma mais eficiente possível quanto ao consumo energético”, afirma Jacob Pontusson, consultor de energia e meio ambiente da Bengt Dahlgren AB. “As opções eram continuar como antes, como em Krokslätts Fabriker, comprando energia para o aquecimento do bairro e com sistemas locais de resfriamento nas diferentes construções, ou investir em um sistema central e conectar as construções existentes às novas. Calculamos os efeitos de ambas as opções e concluímos que um sistema centralizado seria a melhor opção, tanto em termos econômicos quanto ambientais. A maior vantagem de um sistema central é que você pode mover o excesso de calor pela área, em vez de perdê-lo.”

Armazenando excesso de calor

New energy-efficient neighborhood uses Xylem pump technology1.jpg

A solução foi construir um novo centro de armazenamento de energia térmica em poços para aquecer e resfriar toda a área. O centro foi construído no novo estacionamento do bairro. Foram perfurados 80 poços sob o estacionamento para armazenar calor. No futuro, serão perfurados outros 40 poços, tornando esta instalação a maior deste tipo na Suécia. Os poços são usados para armazenar o excesso de energia das construções no verão, que depois será usado no inverno quando elas precisarem ser aquecidas. A empresa Installationsbolaget AB foi a responsável por toda a instalação de bombas e tubulação no centro de armazenamento.

“É um sistema muito complexo”, afirma Dennis Juhlin, gerente de projeto da Installationsbolaget AB. “Não havia muito espaço no centro de armazenamento e foi necessário instalar muitas bombas, tubos e tanques. É por isso que foi importante fazer um bom planejamento para projetar, montar e instalar tudo na ordem certa. Para escolher as bombas que necessitávamos para o centro, abrimos uma licitação e entramos em contato com vários fornecedores de bombas. Após fazer uma avaliação do custo do ciclo de vida, as bombas da Xylem demonstraram ser a melhor solução e a mais eficiente em termos de consumo energético.”

Bombas de circulação com eficiência energética

Na Xylem, Niklas Meyer é o gerente de conta do projeto e Emil Wallander é o gerente técnico.

“Decidimos usar nossa nova linha de bombas de circulação com eficiência energética, as bombas Lowara e-LNE In-line”, explica Meyer. “É uma série de bombas relativamente nova que cumpre todas as normas energéticas que entraram em vigor em 2015. Com a nossa solução de bombeamento, espera-se que Nya Krokslätt economize cerca de 175.000 kWh por ano.”

New energy-efficient neighborhood uses Xylem pump technology2.jpg

O projeto envolve a circulação de muita água e, no total, foram instaladas 19 bombas Lowara no centro de armazenamento. A maioria das bombas é usada para distribuir aquecimento e resfriamento para todas as construções da área, enquanto que três bombas são usadas para levar o excesso de calor para os poços.

“Krokslätts Fabriker antes comprava energia para o aquecimento do bairro e tinha sistemas locais de resfriamento”, conta Jacob Pontusson. “Quando uma casa tinha excesso de calor, ela esfriava e o calor era perdido. Com o novo centro de armazenamento de energia térmica em poços, o excesso de calor pode ser agora movido pelo bairro. Três grandes máquinas de resfriamento atuam como bombas de aquecimento que podem fornecer tanto resfriamento como aquecimento. Também há grandes tanques para armazenar o excesso de calor ao longo do dia, enquanto que os poços são usados para armazenar calor por períodos mais longos.”

Instalação bem-sucedida

A instalação foi iniciada no outono e agora está completamente em funcionamento.

New energy-efficient neighborhood uses Xylem pump technology3.jpg

“Foi um projeto empolgante, com muitos desafios para encaixar todo o equipamento em um espaço pequeno”, diz Pontusson. “Ainda temos muito o que fazer. Quando terminarmos, haverá um total de 120 poços na área.”

“Nossa equipe fez um ótimo trabalho nesta instalação, que envolveu a instalação de muitos equipamentos próximos uns dos outros”, avalia Dennis Juhlin. “Tudo saiu de acordo com o planejado e mantivemos o cronograma. Também gostaria de salientar nossa boa cooperação com a Xylem. Eles nos deram um grande apoio, tanto por telefone como no local.”

por Simon