It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Solução da Xylem previne enchentes na Barragem das Três Gargantas

Solução da Xylem previne enchentes na Barragem das Três Gargantas

Situada no rio Yang-Tsé, na China, a Barragem das Três Gargantas é a maior barragem de hidrelétrica do mundo. Uma solução da Xylem na barragem fornece dados que ajudam a prevenir enchentes e secas.

A Barragem das Três Gargantas e o reservatório foram projetados para proteger os moradores contra enchentes, fornecer água doce para uso agrícola e gerar eletricidade sem emissões de gases do efeito estufa.

A construção da barragem começou em 1994 e foi concluída em 2012. A Barragem das Três Gargantas se estende por 2,3 quilômetros e tem 185 metros de altura. Em 2014, a barragem gerou 98,8 TWh de eletricidade, o que constituiu um novo recorde mundial.

Em 2011, no entanto, a região sul da China enfrentou uma das piores secas do país nos últimos 50 anos. A Barragem das Três Gargantas foi criticada por ambientalistas, que a culparam de causar a seca por armazenar água a montante para a geração de energia.

Eles argumentaram que o enchimento anual do reservatório da Barragem das Três Gargantas diminuiu drasticamente os níveis de água a jusante, provocando a redução de dois dos maiores lagos de água doce da China, o Poyang e o Dongting.

Uma solução de monitoramento da água para o rio Yang-Tsé

Independentemente da causa da seca, as autoridades chinesas tomaram medidas. Foram instalados cerca de 100 locais de monitoramento da água ao longo do rio Yang-Tsé. Uma fonte H-3553T da YSI, uma marca da Xylem, também foi instalada para coletar medições de estágio e vazão. Esses dados ajudam as autoridades a monitorar com precisão os níveis de água do rio acima e abaixo da represa.

O monitoramento dos níveis de água é importante por vários motivos. O sistema de monitoramento fornece uma advertência antecipada de futuras inundações, ajuda a gerenciar secas e auxilia a geração de eletricidade.

Mantendo o equilíbrio dos níveis de água a jusante e a montante

“Os sensores dos locais de monitoramento fornecem dados essenciais que ajudam o Centro de Despacho da Barragem das Três Gargantas e a Comissão de Recursos Hídricos de Changjiang”, afirma Roger Zhou, representante da Xylem Analytics. “A Comissão usa os dados para criar um modelo regional de vazão, que é usado para prever a geração de energia e para calcular a capacidade de armazenamento da barragem.”

O reservatório armazena água a uma altura máxima de 175 metros. Se houver muita água armazenada na barragem, haverá enchente a montante, mas se a água for liberada em excesso, haverá enchente a jusante. Portanto, as autoridades analisam os dados para determinar a quantidade de água a ser liberada.

O monitoramento da capacidade da barragem também é importante quando há previsão de fortes chuvas.

“Se o reservatório estiver cheio, não haverá mais espaço para armazenar água em caso de enchente”, explica o gerente de produtos da divisão de nível de água da YSI, Tim Jeppsen. “Se vier uma grande tempestade, é preciso saber ser há espaço disponível no reservatório para evitar enchentes a jusante da barragem.”

Gerenciamento de secas e escassez urbana de água

Um armazenamento de água excessivo na barragem também pode causar secas que afetem os agricultores e o transporte de água.

“O gerenciamento dos dados do nível da água afeta diretamente as vidas de milhões de pessoas, tanto a montante como a jusante da Barragem das Três Gargantas”, diz Jeppsen. “Os dados também ajudam as autoridades a redirecionar a água às cidades nas quais os moradores estão sofrendo escassez.”

Leia mais notícias sobre a Xylem Analytics na revista Mission: Water.

by Chad Henderson