Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
Artigo sobre bombeamento de águas residuais com velocidade variável

Artigo sobre bombeamento de águas residuais com velocidade variável

Nos últimos 10 a 15 anos, o setor de águas residuais vem passando por uma mudança fundamental para o bombeamento com velocidade variável. É fácil entender por quê: a capacidade de ajustar a velocidade da bomba de acordo com a entrada deveria, teoricamente, significar uma operação mais regular, uma redução do consumo energético e custos de manutenção mais baixos. No entanto, os operadores têm relatado resultados decepcionantes e alguns não viram nenhuma vantagem nesse sistema. Um novo e revolucionário artigo pretende explicar por que isso acontece e oferecer uma solução para esse problema.

“Há um grande mal-entendido e também uma grande falta de compreensão – basicamente, uma falta de conhecimento”, afirma Stefan Abelin, coautor de “Variable speed wastewater pumping” (“Bombeamento de águas residuais com velocidade variável”), o artigo que apresentou na Semana Internacional da Água de Cingapura, em junho.

Como diretor de execução de projetos da divisão de bombeamento para o transporte de águas residuais da Xylem, Abelin tem trabalhado diretamente com os clientes, investigando para entender por que suas atualizações não resultaram na economia de custos e energia esperada.

“O custo de adicionar um sistema de controle de bombas com velocidade variável ou de incluí-lo em uma nova compra pode ser equivalente ao custo das bombas, de forma que há um grande custo associado a essa mudança”, explica. “O sistema tem potencial para oferecer várias vantagens positivas, mas é realmente importante que ele seja compreendido e operado corretamente durante todo o processo”.

O que causa a ineficiência energética?

De acordo com o artigo, quando um acionador de frequência variável (VFD) é instalado, há dois fatores que normalmente reduzem a eficiência energética: entupimento parcial do impulsor (devido a ciclos de operação mais longos e menos reversão do fluxo) e operação fora do ponto de eficiência máxima da bomba.

O artigo oferece conselhos para corrigir esses problemas. Mas isso é apenas o começo da história. Após anos estudando as aplicações dos clientes e realizando testes de laboratório, os engenheiros da Xylem perceberam que, para obter o máximo de um VFD, seria necessário verificar e ajustar uma série de aspectos de um sistema.

O que é revolucionário no novo artigo é que é a primeira vez que são abordadas todas essas questões. Embora tenha apenas 12 páginas, trata-se de uma abordagem completa, de três anos de preparação, dos aspectos técnicos das curvas do sistema, seleção da bomba e do motor, controle do processo, problemas elétricos, estratégias de controle, entre outros.

“A novidade é que reunimos aspectos de vários campos diferentes, pois discutimos tanto aspectos mecânicos como elétricos da bomba e do motor, além de aspectos elétricos do acionamento de velocidade variável e, provavelmente a maior novidade aqui, discutimos como o bombeamento de águas residuais é afetado pela variação da velocidade da bomba”, esclarece Abelin.

“No artigo, quisemos reunir vários desses aspectos fundamentais e apresentá-los na perspectiva de um problema total, uma solução total e uma oportunidade total”.

Usando controles de águas residuais inteligentes

Uma das melhorias mais promissoras sugeridas no artigo é o uso de controles de águas residuais inteligentes, específicos por aplicação. O software desses controles usa algoritmos avançados para maximizar a eficiência do sistema de bombeamento e é fornecido pré-configurado, o que torna fácil sua instalação.

De acordo com Abelin, esse tipo de sistema de controles avançados não apenas economizará energia, mas também, o que é igualmente importante, aumentará a confiabilidade do sistema.

O problema é que somente a Xylem e outras poucas empresas oferecem esses controles, e eles somente entraram no mercado há dois ou três anos. “Muitos clientes ainda não captaram essa novidade e nem sequer têm conhecimento de sua existência”, afirma. “Eles ainda não sabem quais podem ser as vantagens”.

Portanto, da mesma forma que as outras descobertas apresentadas no artigo, Abelin e seus colegas estão trabalhando para divulgar essa informação. “Estamos iniciando um trabalho educativo”, comenta.

Leia mais sobre os controles de águas residuais inteligentes Flygt SmartRun.

por Steve Roman