Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
Flygt si aggiudica il premio Innovative Technology Award

Flygt si aggiudica il premio Innovative Technology Award

Xylem si è recentemente aggiudicata un premio agli Innovative Technology Award 2014 della Water Environment Federation (WEF). Il premio è stato assegnato per la soluzione di pompaggio per acque reflue  Flygt Experior. 

Il design a prova di intasamento di Flygt Experior è stato testato e collaudato sul campo con grande successo, riducendo il consumo energetico fino al 50% ed eliminando praticamente la necessità di manutenzione per la rimozione degli intasamenti. Il premio è stato consegnato a Xylem in occasione della Water Environment Federation’s Annual Technical Exhibition and Conference (WEFTEC), la maggiore conferenza del settore in Nordamerica. 

Le pompe Flygt Experior sono caratterizzate dalla tecnologia idraulica N all’avanguardia, da motori estremamente efficienti e da controlli intelligenti in una soluzione facile da installare e usare: tre funzionalità complementari che contribuiscono a distinguere il sistema Flygt Experior completamente integrato dai sistemi di pompaggio tradizionali. 

Il cuore di Flygt Experior è costituito dall’efficiente motore premium con ‘idraulica N adattiva’, che ottimizza ulteriormente il funzionamento della girante N a basso consumo energetico ed a prova di intasamento. La tecnologia N è ideale per la regolazione della velocità, in quanto la funzionalità autopulente è facilitata a prescindere dalla velocità di rotazione. I controlli Flygt SmartRun sono preprogrammati con algoritmi specifici per gli impianti di trattamento delle acque reflue. Grazie a tutte queste caratteristiche, la pompa è sinonimo di affidabilità, efficienza e semplicità. 

La girante N adattiva autopulente è stata ritenuta dalla WEF come la singola innovazione tecnologica più importante nel 2011. Infatti, si muove assialmente verso l’alto per facilitare il passaggio dei reflui, quindi ritorna immediatamente nella normale posizione di esercizio in stretta prossimità dell’anello ad inserto della voluta, eliminando il rischio di intasamento anche nelle condizioni più impegnative. 

Ora la soluzione di pompaggio Experior consente a tutto il settore del trattamento dei reflui di compiere un grande passo in avanti. “I test esaurienti svolti in Nordamerica ed Europa hanno dimostrato che Flygt Experior non elimina solamente i principali problemi di intasamento, ma prolunga anche gli intervalli di manutenzione, oltre a ridurre in misura significativa i costi energetici”, ha affermato Lisa Riles, Responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale per il settore dei trasporti in Nordamerica di Xylem Americas. 

da Simon