Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Küstenstädte vor Auswirkungen des Klima-wandels schützen

Küstenstädte vor Auswirkungen des Klima-wandels schützen

In zahlreichen, kürzlich veröffentlichten Berichten können Küstenstädte auf der ganzen Welt lesen, was sie vermutlich bereits wissen: dass der Anstieg des Meeresspiegels und der Gezeiten ein zunehmendes Überschwemmungsrisiko darstellt. Die damit verbundenen Kosten könnten 2050 weltweit auf 1 Billion USD steigen während Städte in armen Ländern zu gigantischen „Badewannen“ werden. Impeller hat sich die neusten Erkenntnisse genauer angesehen sowie welche Schutzmaßnahmen einige Städte ergreifen. 

Laut einem von zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) der Vereinten Nationen kürzlich veröffentlichten Bericht werden die Auswirkungen des Klimawandels schon bald „schwerwiegend, umgreifend und irreversibel“ sein, wenn nichts unternommen wird. 

„Unserer Einschätzung nach haben sich die Atmosphäre und die Ozeane erwärmt, die Schnee- und Eismassen haben abgenommen, der Meeresspiegel ist gestiegen und die CO2-Konzentration ist auf ein Niveau angestiegen, das höher liegt als in den letzten 800 000 Jahren,“ erklärt Thomas Stocker, Ko-Vorsitzender der IPCC Arbeitsgruppe I. 

Der IPCC bezeichnet den Bericht, der von mehr als 800 Wissenschaftlern erstellt wurde, als die bislang ausführlichste Begutachtung des Klimawandels. Laut dem Bericht ist eine umfassende Reduktion der Treibhausgasemissionen bei der Risikobegrenzung im Hinblick auf den Klimawandel von zentraler Bedeutung. Die Anpassung und Vorbereitung auf die Risiken wird zudem eine wichtige Rolle bei der Schadensprävention spielen. 

Auch die im vergangenen Jahr vom führenden Weltbank Wirtschaftswissenschaftler Stephane Hallegatte und der OECD geleitete Studie, in der die Städte mit der größten Hochwassergefährdung genannt werden, zeichnet ein ähnlich düsteres Bild. Die Studie Future flood losses in major coastal cities kommt zu dem Schluss, dass sich die durch Hochwasser verursachten Kosten 2050 auf 1 Billion USD belaufen werden, wenn es den Städten nicht gelingt, die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. 

Folgende zehn Städte sind im Hinblick auf die durch Zerstörungen entstehenden Gesamtkosten am stärksten betroffen: Guangzhou, Miami, New York, New Orleans, Mumbai, Nagoya, Tampa, Boston, Shenzhen und Osaka. Laut IPCC-Bericht sind Hunderte von Städten in tropischen und subtropischen Regionen am stärksten gefährdet. Dort sind in höherem Maß Springfluten, stärkere Taifune und Stürme und extremere Dürren zu erwarten.

Weltweit unternehmen viele Städte bereits Schritte, um Menschen und Infrastruktur vor Hochwasser zu schützen.

Nach den durch den Hurrikan Sandy entstandenen Schäden in Höhe von 19 Milliarden USD hat die Stadt New York mehrere Projekte initiiert, um das Maß der Zerstörung durch zukünftige Stürme zu begrenzen. Beispielsweise soll in dem mit 335 Milliarden USD veranschlagten Projekt Big U Lower Manhattan mit einer Reihe von Parks und Wegen mit Bermen und Barrieren umgeben werden, um Überschwemmungen zu verhindern.

In Jakarta, das Gefahr läuft, 2030 unter dem Meeresspiegel zu liegen, werden ein 34 km langer Uferdamm und 17 künstliche Inseln gebaut, die die Stadt vor Überschwemmungen schützen sollen – die Kosten: 40 Milliarden USD.

Auf den Philippinen stehen weniger Ressourcen zur Verfügung und das Land erholt sich derzeit noch von den Folgen des Super-Taifuns Haiyan, der letztes Jahr Zerstörungen von geschätzten 36 Milliarden USD verursachte. In Manila ist man derzeit dabei, ein Gesamtkonzept zum Hochwasserschutz zu entwickeln, das sich jedoch noch in der Anfangsphase befindet.

„Jede Stadt und jeder Bereich unseres Landes und unserer Gesellschaft sind in Gefahr“, erklärt Yeb Sano, der Klimawandel-Kommissar der philippinischen Regierung. „Laut IPCC kann vermutlich von einem Temperaturanstieg von 4 °C ausgegangen werden. Das wird sich auf alle Bereiche auswirken, von Nahrungsmitteln und Energie bis hin zu den Siedlungen. Darauf sind wir bislang noch nicht vorbereitet.“

Lesen Sie hier, wie Xylem mit Gemeinden zusammenarbeitet, um Überschwemmungen zu verhindern und urbane Widerstandsfähigkeit aufzubauen.

von Simon