It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem contribuisce alla ristrutturazione di un hotel storico di Venezia

Xylem contribuisce alla ristrutturazione di un hotel storico di Venezia

Affacciato sul famoso Canal Grande di Venezia, l’Hotel Principe abbina la magnificenza della Venezia storica con le comodità ed i servizi moderni di un hotel di lusso a 4 stelle. Per assicurare la disponibilità dell’acqua calda e dell’acqua fredda per 24 ore al giorno, l’hotel si è affidato a Xylem per la fornitura di un sistema di pompaggio con gruppo di pressione GHV di Lowara. 

L’hotel conta 143 camere su 5 piani, oltre a due ristoranti. Tuttavia, l’edificio non è stato progettato originariamente come hotel. Di conseguenza, il personale responsabile della manutenzione dell’Hotel Principe deve svolgere un grande lavoro dietro le quinte per assicurare che l’impianto idrico continui a funzionare senza problemi. 

“In considerazione della natura storica di numerosi edifici di Venezia, Hotel Principe compreso, è fondamentale che gli impianti idrici siano conformi agli standard più elevati”, afferma Roberto Chimellato, Responsabile della Manutenzione dell’Hotel Principe. “ Trattandosi di hotel di lusso, dobbiamo sempre assicurare la pronta disponibilità sia dell’acqua calda che dell’acqua fredda in qualsiasi momento del giorno”. 

Nell’ambito di un vasto piano di ristrutturazione dell’edificio, la catena proprietaria dell’hotel, Gardena Hotels, si è rivolta a Xylem per la realizzazione di un impianto di pompaggio personalizzato sulla base  di requisiti specifici dell’edificio e  delle  particolari esigenze degli utenti. 

“Abbiamo deciso di rivolgerci a Xylem in quanto è il leader indiscusso del settore ed è rinomato per soluzioni efficienti che contribuiscono anche a ridurre i consumi energetici”, afferma Roberto Chimellato.

Le camere ai piani più alti dell’hotel 

Per garantire il pompaggio dell’acqua calda e dell’acqua fredda a tutte le camere dell’hotel, 24 ore su 24, Xylem ha proposto l’installazione di uno dei propri gruppi di pressione GHV. Il gruppo di pressione GHV di Lowara comprende due pompe a velocità variabile in grado di raggiungere una portata di 640 m³/h, con una prevalenza massima di 160 m fino a 22 kW, alla pressione massima di esercizio di 16 bar. 

Ogni pompa a velocità variabile è controllata da un regolatore per pompe a velocità variabile Hydrovar di Lowara. I regolatori Hydrovar hanno consentito allo staff di manutenzione dell’hotel di aumentare la pressione da 3,50 bar – la pressione alla quale viene erogata l’acqua dalla rete idrica municipale, a 3,92 bar – la pressione richiesta per raggiungere le camere ai piani più alti dell’hotel. 

Maggiore efficienza e minore consumo energetico 

Il design intelligente del sistema di controllo Hydrovar di Xylem consente di variare la velocità in base al fabbisogno in modo che le pompe  funzionino a pressioni elevate solamente quando è necessario. In questo modo si riducono al minimo il consumo energetico e di conseguenza i costi energetici dell’hotel. 

“Fin dall’installazione, il gruppo di pressione GHV e il sistema di controllo Hydrovar di Lowara ci hanno consentito di pompare in modo affidabile l’acqua a tutte le camere dell’hotel. In precedenza era piuttosto difficile, data la bassa pressione alla quale viene erogata l’acqua dalla rete idrica municipale alle utenze commerciali”, afferma Roberto Chimellato. 

“Inoltre, abbiamo riscontrato una considerevole diminuzione dei costi energetici, in quanto, grazie al regolatore, le pompe funzionano a pressioni elevate solamente quando è necessario. In pratica, l’installazione dei prodotti Xylem ha migliorato significativamente l’efficienza complessiva dell’impianto di pompaggio dell’hotel”. 

da Simon