It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem hilft historischem Hotel in Venedig auf die Sprünge

Xylem hilft historischem Hotel in Venedig auf die Sprünge

Das direkt an Venedigs berühmtem Canale Grande gelegene Hotel Principe vereint die Schönheit des historischen Venedigs mit den modernen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen eines Vier-Sterne-Luxushotels. Um die Versorgung mit warmem und kaltem Wasser rund um die Uhr sicherzustellen, wurde Xylem mit der Bereitstellung eines Pumpensystems beauftragt, das eine Lowara GHV Druckerhöhungsanlage enthält. 

Das Hotel hat 143 Gästezimmer, die auf fünf Stockwerke verteilt sind, sowie zwei Restaurants. Das eigentliche Gebäude war jedoch nicht von Anfang an als Hotel konzipiert. Das Wartungsteam des Hotel Principe muss daher ständig dafür sorgen, dass das Leitungssystem hinter den Kulissen reibungslos funktioniert. 

„Aufgrund es Alters vieler Gebäude in Venedig, zu denen auch das Hotel Principe gehört, ist es von größter Bedeutung, sicherzustellen, dass die Wassersysteme den höchsten Anforderungen gerecht werden“, erklärt Roberto Chimellato, der Wartungsmanager des Hotel Principe. „Als Luxushotel müssen wir sicherstellen, dass unsere Gäste rund um die Uhr unbegrenzten Zugang zu warmem und kaltem Wasser haben.“ 

Als Teil umfassender Renovierungsmaßnahmen für das gesamte Gebäude wandte sich Gardena Hotels, die Muttergesellschaft des Hotels, an Xylem, um sich ein Angebot über ein Pumpensystem machen zu lassen, das perfekt an das einzigartige Design und die Benutzervorgaben angepasst ist. 

„Wir beschlossen, mit Xylem Kontakt aufzunehmen, da das Unternehmen in der Branche für seine wirtschaftlichen Lösungen bekannt ist und gleichzeitig hilft, die Energiekosten zu senken“, fährt Roberto Chimellato fort. 

Bis in die obersten Stockwerke 

Um rund um die Uhr warmes und kaltes Wasser in alle Winkel des Hotels pumpen zu können, empfahl Xylem die Installation einer seiner GHV Druckerhöhungsanlagen. Die Lowara GHV Druckerhöhungsanlageschließt zwei drehzahlgeregelte Pumpen mit einer Kapazität von bis zu 640 m³/h und einer Förderhöhe von bis zu 160 m bei bis zu 22 kW ein, mit einem maximalen Betriebsdruck von 16 bar. 

Jede drehzahlgeregelte Pumpe wird von einer Lowara Hydrovar Drehzahlregelung gesteuert. Die Hydrovar Drehzahlregelungen ermöglichten es dem Wartungsteam des Hotels, den Druck von 3,50 bar – dem Druck, mit dem das Wasser von den städtischen Wasserwerken geliefert wird – auf einen Druck von 3,92 bar zu steigern, der erforderlich ist, um die Räume in den obersten Stockwerken zu versorgen. 

Mehr Effizienz und weniger Energie 

Das intelligente Design des Xylem Hydrovar Drehzahlregelungssystems ermöglicht es, die Drehzahl an die Anforderungen anzupassen, so dass nur bei Bedarf mit höherem Druck gepumpt wird. Hierdurch wird der Energieverbrauch des Hotels, und somit dessen Stromrechnung, auf ein Minimum reduziert. 

„Seit der Installation der Lowara GHV Druckerhöhungsanlage und der Lowara Hydrovar Drehzahlregelung können wir sämtliche Hotelzimmer zuverlässig mit Wasser versorgen – etwas, das aufgrund des vom städtischen Wasserwerk an kommerzielle Gebäude gelieferten Drucks früher schwierig war“, erklärt Roberto Chimellato. 

„Außerdem konnten wir feststellen, dass unsere Stromrechnungen ebenfalls gesunken sind, da unsere Pumpensteuerung nur bei Bedarf mit hohem Druck arbeitet. Mit anderen Worten: die Installation unserer Xylem Produkte hat die gesamte Effizienz des Pumpensystem des Hotels deutlich verbessert.“ 

von Simon