It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylems schwimmende Pumpstation pumpt geflutetes Bergwerk leer

Xylems schwimmende Pumpstation pumpt geflutetes Bergwerk leer

Als das Bergbauunternehmen LKAB vor der Aufgabe stand, 35 Mio. Kubikmeter Wasser aus einem gefluteten Bergwerk in Nordschweden zu pumpen, wandte man sich für eine komplette Entwässerungslösung an Xylem. Dank Xylems Flygt Pumpen und Rührwerken wird LKAB schon bald in der Lage sein, ca. 110 Mio. Tonnen Eisenerz abzubauen.

Der Tagebau in Leveäniemi im Erzfeld von Svappavaara wurde 1961 in Betrieb genommen und 1983 aufgrund der weltweiten Rezession stillgelegt. Als LKAB, der weltweit führende Produzent von Eisenerzerzeugnissen für die Stahlproduktion, entschied, das Bergwerk nach fast 30 Jahren Inaktivität leerzupumpen, beauftragte das Unternehmen Xylem mit der Lieferung einer kompletten Entwässerungslösung.

Enorme Wassermengen

„Wir waren uns angesichts der vorhandenen Wassermenge der Herausforderung im Zusammenhang mit dem Leerpumpen des Bergwerks bewusst“, erklärt Peder Nensén, Projektmanager bei LKAB. „Ein Projekt dieser Größenordnung würde ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen, wenn es falsch gehandhabt wurde. Eine weitere Herausforderung war das raue Klima Nordschwedens, was bedeutete, dass die Lösung auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt funktionieren musste.“

Die Wahl fiel wegen seiner starken Präsenz in Nordschweden und der langen geschäftlichen Partnerschaft mit dem Kunden auf Xylem. Außerdem verfügt Xylem über beträchtliche Erfahrung bei Entwässerungsprojekten im Bergbausektor und hat bereits ähnliche Lösungen zur Entwässerung von Bergwerken in anderen Teilen Schwedens und in Norwegen entwickelt.

Einzigartige Pumpenlösung ohne Einfrieren

Die komplette, von Xylem entwickelte Entwässerungslösung besteht aus zwei Flygt Tauchpumpen 3351 und vier Flygt Pumpen LS350/450, die zusammen eine Pumpleistung von mehr als 2,5 Megawatt liefern. Diese Pumpen sind in schwimmenden Pumpstationen mitten in dem gefluteten Bergwerk installiert sowie in einer Trockenstation an Land. Außerdem lieferte Xylem 20 Flygt Rührwerke, die verhindern, dass das Wasser in der Nähe der Pipelines in den Wintermonaten gefriert.

Das Xylem Team arbeitete eng mit LKAB zusammen, um für dieses Projekt eine einbaufertige, angepasste Lösung zu liefern. Die einzigartige Installation wurde eigens für diesen Einsatzzweck entwickelt und zeigt, wie es Xylem durch Kombination von technischem Know-how und Innovation gelingt, komplexe Entwässerungsaufgaben zu lösen. 

Ein doppelter Satz an Rohren mit einer Länge von ca. 1 500 m verbindet die schwimmende Station mit der Trockenstation, die ihrerseits über ein 5 km langes Fallrohr mit dem Einleitungspunkt verbunden ist. Das Wasser aus dem Bergwerk wird in den Fluss Torneälv geleitet, der in den Bottnischen Meerbusen mündet.

30 Millionen Kubikmeter entwässert

Seit September 2012 hat Xylem ca. 30 Mio. Kubikmeter Wasser aus dem Bergwerk gepumpt. Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt 2015 abgeschlossen wird. Danach plant LKAB, dort pro Jahr 12 Mio. Tonnen Eisenerz abzubauen.

von Simon