Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Bomba Flygt reduz o tempo de inatividade em fazenda da África do Sul

Bomba Flygt reduz o tempo de inatividade em fazenda da África do Sul

Harmony Piggeries, uma granja de porcos da periferia de Hennenman, África do Sul, estava com problemas para manter seus recintos limpos devido à falha de uma bomba. A Imperial Developments, distribuidora parceira da Xylem, sugeriu a instalação de uma bomba Flygt no lugar da bomba B-frame. Após oito meses de bombeamento sem problemas, o resultado foi um menor consumo de energia, redução do tempo de inatividade e porcos mais saudáveis.

Localizada na província de Estado Livre, na África do Sul, a Harmony Piggeries tem sempre cerca de 25.000 porcos na fazenda. Os porcos são mantidos em recintos fechados onde são alimentados, deixando o chão repleto de esterco.

A fazenda usa um processo de lavagem para remover o esterco dos recintos. A água residual flui até um grande depósito, de onde é bombeada até os filtros que separam a água do esterco. A limpeza dos recintos, no entanto, tornou-se problemática para a granja.

Falhas frequentes da bomba e reparações dispendiosas

A fazenda tinha uma bomba B-frame de 55 kW que bombeava as águas residuais do depósito até os filtros. Como os filtros estão situados a 600 metros do depósito, o maior problema era que o esterco fibroso dos porcos causava entupimento da bomba a intervalos regulares. Este problema foi agravado pelo fato de que os trabalhadores ocasionalmente também jogavam garrafas de plástico, pedaços de madeira e retalhos de tecido na água.

A bomba – e a bomba de reserva – chegava a estragar uma vez a cada três meses, provocando reparações dispendiosas. A remoção do esterco e os altos custos de manutenção eram as principais preocupações da granja.

Uma solução Flygt da Xylem

A Xylem da África do Sul sugeriu a instalação de uma bomba F Flygt 3153 de 13,5 kW no lugar da bomba B-frame de 55 kW. A Harmony Piggeries não acreditou que uma bomba de 13,5 kW pudesse durar no depósito. Após um mês de uso, no entanto, a bomba Flygt resistiu às duras condições e manteve seu rendimento mesmo durante a época das chuvas.

Após esse teste inicial, a fazenda duvidou que a bomba pudesse durar mais do que três meses, considerando suas experiências anteriores com estragos. A granja também solicitou que a bomba fosse retirada após seis meses de uso para verificar seu nível de desgaste. No entanto, quando passaram os seis meses, a fazenda estava extremamente ocupada. O resultado foi que a bomba somente foi retirada para revisão após oito meses de uso.

Antes da retirada, a bomba estava operando em seus ciclos normais. Quando ela foi colocada em terra, a equipe encontrou um pedaço de madeira que se havia alojado entre os pés e a carcaça da voluta da bomba. O pedaço de madeira, na verdade, havia sido desgastado pela bomba sem danificá-la e sem tornar mais lenta sua operação. Após a inspeção da bomba, ficou evidente que tinha ocorrido muito pouco desgaste na bomba, nenhum desgaste no impulsor, um desgaste mínimo da placa de sucção e nenhum dano visual na carcaça.

Porcos mais saudáveis e aumento dos lucros

Com a instalação da bomba Flygt, os porcos da granja ficaram mais saudáveis e menos estressados, pois seus recintos já não sofreram mais inundações. O consumo de energia também foi reduzido, com a substituição de uma bomba de 55 kW por uma de 13,5 kW, e o tempo de inatividade reduzido significou que os funcionários puderam concentrar-se em outras partes dos negócios. A Harmony Piggeries também aumentou seus lucros com a venda do esterco seco, obtendo um fluxo de caixa regular devido às operações sem interrupção. Devido à durabilidade da bomba Flygt, a Harmony Piggeries afirmou que a partir de agora só usará as bombas da Xylem.

por Simon