Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
Una pompa Flygt riduce i fermi macchina in un’azienda agricola sudafricana

Una pompa Flygt riduce i fermi macchina in un’azienda agricola sudafricana

Harmony Piggeries, azienda suinicola nei pressi di Hennenman (Sudafrica), non riusciva a pulire in misura sufficiente i propri recinti per problemi di guasti frequenti alla pompa. Imperial Developments, distributore locale di Xylem, ha proposto all’azienda di sostituire la propria pompa di tipo B con una pompa Flygt. Dopo 8 mesi di pompaggio ininterrotto, i risultati sono un minore consumo energetico, minori fermi macchina e un maggiore benessere dei suini.

Situata nella provincia sudafricana di Free State, Harmony Piggeries conta non meno di 25.000 suini che vivono all’interno di recinti in cui vengono anche nutriti, lasciando di conseguenza il liquame sul pavimento.

Per rimuovere il liquame dai recinti, l’azienda utilizza un processo detto anche risciacquo. Le acque reflue affluiscono in un grande bacino dove vengono pompate contro dei grandi filtri che separano l’acqua dalla parte solida del liquame. Tuttavia, la pulizia dei recinti era diventata problematica per l’azienda.

Guasti frequenti e riparazioni costose della pompa

Per pompare le acque reflue dal bacino ai filtri, l’azienda utilizzava una pompa di tipo B da 55 kW. Poiché i filtri si trovano a 600 metri di distanza dal bacino, il problema principale era che la parte fibrosa del liquame dei suini comportava guasti frequenti alla pompa. Il problema era inoltre accentuato dal fatto che a volte gli operatori dell’azienda gettavano bottiglie di plastica, pezzi di legno e stracci nell’acqua.

La pompa – e la pompa di riserva – si fermavano quasi ogni tre mesi, con conseguenti riparazioni costose. La rimozione del liquame ed i costi di manutenzione elevati erano diventati il problema principale dell’azienda.

La soluzione Flygt di Xylem

Xylem South Africa ha proposto all’azienda di sostituire la pompa di tipo B da 55 kW con una pompa 3153 di tipo F da 13,5 kW. Harmony Piggeries era piuttosto scettica in merito al fatto che una pompa da 13,5 kW fosse in grado di pompare l’acqua al bacino, ma dopo un mese di servizio la pompa Flygt aveva dimostrato di resistere anche a queste condizioni estreme e di mantenersi al passo con la produzione anche nella stagione delle piogge.

Dopo il periodo di prova iniziale, l’azienda nutriva ancora dei dubbi sul fatto che la pompa potesse durare più di 3 mesi, viste le esperienze ed i problemi precedenti. Inoltre, ha richiesto che dopo 6 mesi di servizio la pompa fosse smontata e revisionata per verificarne il livello di usura. Tuttavia, alla scadenza dei 6 mesi l’azienda si trovava in un periodo di grande attività e di conseguenza la pompa è stata revisionata solamente 8 mesi dopo l’entrata in servizio.

In tutti questi mesi, la pompa ha continuato a funzionare alla perfezione. Quando è stata riportata a secco per la revisione, il personale ha trovato un pezzo di legno incastrato tra la base ed il corpo a voluta della pompa. Il pezzo di legno era stato usurato dalla pompa, senza danneggiarla o ridurne la capacità. La revisione ha evidenziato soltanto una minima usura del corpo e della piastra di aspirazione, con la girante in condizioni perfette e nessun danno evidente sul carter.

Maggiore benessere dei suini e produttività

Grazie all’installazione della pompa Flygt, i suini dell’azienda sono più sani e meno stressati, in quanto i recinti sono più puliti. La sostituzione di una pompa da 55 kW con una da 13,5 kW ha ridotto anche il consumo energetico e grazie ai fermi macchina meno frequenti gli operatori possono dedicarsi ad altre attività all’interno dell’azienda. Inoltre, Harmony Piggeries ha trovato una fonte di reddito e liquidità in più, in quanto ora può vendere il liquame essiccato. In considerazione della durata della pompa Flygt, Harmony Piggeries ha affermato che in futuro utilizzerà esclusivamente pompe Xylem.

da Simon