It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Pumpe reduziert Standzeiten bei südafrikanischem Schweinezüchter

Flygt Pumpe reduziert Standzeiten bei südafrikanischem Schweinezüchter

Harmony Piggeries, ein Schweinezuchtbetrieb außerhalb von Hennenman, Südafrika, hatte aufgrund von Pumpenversagen Probleme, seine Gehege sauber zu halten. Xylems Vertriebshändler Imperial Developments schlug die Installation einer Flygt Pumpe vor, die die B-Rahmen-Pumpe ersetzte. Nach acht Monaten problemlosem Pumpen konnten ein geringerer Energieverbrauch, weniger Standzeiten und gesündere Schweine konstatiert werden.

Auf Harmony Piggeries, einem Schweinezuchtbetrieb in der südafrikanischen Provinz Freistaat werden durchschnittlich mindestens 25 000 Schweine gehalten. Die Schweine leben in Gehegen, in denen sie auch gefüttert werden, was dazu führt, dass der Boden mit Mist bedeckt ist.

Der Betrieb arbeitet mit dem so genannten Flushing-Verfahren, um die Gehege vom Mist zu säubern. Das anfallende Abwasser wird danach in große Becken geleitet und von dort weiter zu Sieben gepumpt, in denen der Mist aus dem Wasser herausgefiltert wird. Das Säubern der Gehege wurde für den Betrieb jedoch zu einem Problem.

Häufige Pumpenausfälle und teure Reparaturen

Auf dem Gelände war eine 55-kW-B-Rahmenpumpe installiert, mit der das Abwasser aus dem Becken zu den Sieben gepumpt wurde. Da die Siebe 600 m vom Becken entfernt aufgestellt sind, war das Hauptproblem, dass sich die Pumpe durch den faserigen Schweinemist zusetzte und in regelmäßigen Abständen ausfiel. Dieses Problem wurde durch die Tatsache noch weiter verschärft, dass die Arbeiter bisweilen PET-Flaschen, Holz und Lappen ins Wasser warfen.

Die Pumpe – und die Reservepumpe – fielen einmal alle drei Monate aus und verursachten teure Reparaturen. Das Ausmisten der Gehege und die hohen Wartungskosten stellten für den Betreiber ernsthafte Probleme dar.

Eine Flygt Lösung von Xylem

Xylem South Africa schlug als Ersatz für die 55-kW-B-Rahmenpumpe die Installation einer Flygt 3153 13,5-kW-F-Pumpe vor. Harmony Piggeries war skeptisch, ob eine 13,5-kW-Pumpe im Becken ausreichen würde. Aber nach einem Monat im Betrieb hatte die Flygt Pumpe den schwierigsten Bedingungen standgehalten und war auch während der Regenzeit reibungslos gelaufen.

Nach diesem anfänglichen Test war der Betrieb aufgrund seiner Erfahrung mit Ausfällen jedoch immer noch nicht davon überzeugt, dass die Pumpe länger als drei Monate halten würde. Außerdem wurde gefordert, dass die Pumpe nach sechs Monaten gehoben wurde, um einen möglichen Verschleiß zu begutachten. Aber als sechs Monate vergangen waren, konnte dies aufgrund von hoher Arbeitsbelastung des Betriebs nicht durchgeführt werden, was dazu führte, dass die Pumpe erst nach acht Monaten gehoben werden konnte.

Bevor die Pumpe gehoben wurde, hatte sie reibungslos in ihren normalen Zyklen gearbeitet. Als sie auf dem Trockenen stand, entdeckte das Team, dass sich ein Stück Holz zwischen dem Fuß und dem Schneckengehäuse der Pumpe verklemmt hatte. Das Holzstück war von der Pumpe abgetragen worden, ohne sie zu beschädigen oder zu verlangsamen. Die Inspektion der Pumpe ergab einen minimalen Verschleiß – keinerlei Verschleiß am Flügelrad, minimaler Verschleiß an der Saugplatte und keine sichtbaren Beschädigungen am Gehäuse.

Gesündere Schweine und höherer Gewinn

Dank der Installation der Flygt Pumpe sind die Schweine gesünder und weniger gestresst, da die Gehege nicht länger überschwemmt sind. Der Energieverbrauch wurde durch das Austauschen der 55-kW- gegen eine 13,5-kW-Pumpe reduziert und die geringeren Standzeiten bedeuteten, dass sich die Arbeiter anderen Aufgaben widmen konnten. Harmony Piggeries konnte zudem seinen Gewinn durch den Verkauf des getrockneten Mists steigern, was aufgrund des reibungslosen Betriebs eine regelmäßige Einnahmequelle darstellt. Durch die Haltbarkeit der Flygt Pumpe überzeugt, erklärte Harmony Piggeries, dass man in Zukunft nur noch Xylem Pumpen verwenden wird.

von Simon