It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem atualiza importante estação de bombeamento em Estocolmo

Xylem atualiza importante estação de bombeamento em Estocolmo

Sob o belo parque Kungsträdgården de Estocolmo, localizado no centro com vista para o Palácio Real, há uma estação de bombeamento que é fundamental para o gerenciamento das águas residuais da cidade. A Xylem recentemente foi a responsável pela instalação de bombas mais potentes na estação para lidar com o aumento da demanda.

A estação de bombeamento localizada sob o parque Kungsträdgården administra todas as águas residuais e pluviais do centro da cidade de Estocolmo, bombeando-as para a estação de tratamento de águas residuais de Henriksdal, nas proximidades.

“A necessidade de uma maior capacidade de bombeamento surgiu quando um novo terminal de ônibus foi planejado no contexto das reformas nos arredores”, explica Stefan Tenglund, um dos gerentes da Stockholm Vatten. “O novo terminal ficaria no mesmo lugar que o nosso túnel de águas residuais, então tivemos que ampliar as tubulações de esgoto em 250 metros. Esse comprimento adicional exigiu o uso de bombas mais potentes”.

A atualização envolveu a substituição de quatro grandes bombas Flygt de 150 kW por quatro bombas Flygt de 170 kW. A alimentação elétrica para a estação e o controle de frequência também foram substituídos na mesma ocasião. As bombas Flygt haviam sido originalmente instaladas entre 1994 e 1996 para aumentar a confiabilidade dos fluxos de águas residuais e pluviais de Estocolmo.

“Já era hora de substituir o sistema de controle, mas as bombas certamente foram suficientes nos últimos 20 anos e não teria sido necessário substituí-las se não fosse pelo projeto de reforma dos arredores”, afirma Tenglund. “Este grande projeto de instalação exigiu muito de todos os envolvidos. Embora a estação de bombeamento tenha cerca de 400 metros quadrados, é um espaço que já está muito ocupado, de forma que foram necessários vários cálculos para encontrar a melhor disposição para o equipamento”.

Custos de operação reduzidos são essenciais

Elevator-rising-200x300.jpg

“Foi realmente um projeto interessante do qual participar”, conta Tomas Ström, o representante da Xylem responsável pelo projeto. “Foi um trabalho desafiador, pois se trata de um espaço apertado e de difícil acesso. Além disso, as bombas localizam-se muito abaixo da superfície e somente podem ser acessadas por um elevador especial”.

Para poder transportar as bombas originais ao subsolo, foi construído um elevador especial com capacidade de carga de três toneladas. Esse elevador especial, localizado atrás da Ópera Real, está oculto ao público que visita o parque todos os dias. O elevador somente sai à superfície quando é necessário.

“Nosso departamento na Stockholm Vatten inclui 26 pessoas que realizam a operação e a manutenção de cerca de 500 locais na área de Estocolmo”, explica Tenglund. “Para que isso dê certo, tudo tem que funcionar como deve. Portanto, sempre observamos os custos de operação ao fazer investimentos. Assim, não é nenhuma coincidência o fato de termos escolhido as bombas Flygt para a estação de bombeamento de Kungsträdgården”.

by Simon