Xylem rinnova una stazione di pompaggio fondamentale per Stoccolma
Sotto il bellissimo parco Kungsträdgården di Stoccolma, situato in pieno centro con vista sul Palazzo Reale, si trova una stazione di pompaggio fondamentale per la depurazione delle acque reflue della città. Recentemente, Xylem ha contribuito al rinnovo della stazione con l’installazione di alcune pompe più potenti per aumentarne la capacità.
La stazione di pompaggio sotto il parco Kungsträdgården provvede alla depurazione di tutte le acque reflue e piovane del centro di Stoccolma, convogliandole nel vicino depuratore di Henriksdal.
“L’esigenza di una maggiore capacità di pompaggio è emersa in previsione della realizzazione di una stazione per gli autobus e di una ristrutturazione complessiva del quartiere”, spiega Stefan Tenglund, dirigente di Stockholm Vatten. “Poiché la nuova stazione sarebbe sorta in corrispondenza del nostro tunnel per le acque reflue, dovevamo prolungare le condutture fognarie di 250 metri e di conseguenza erano necessarie delle pompe più potenti”.
Il progetto di sostituzione di quattro grandi pompe Flygt da 150 kW con quattro pompe Flygt da 170 kW ha incluso anche la sostituzione delle linee di alimentazione e controllo della frequenza della stazione stessa. Le pompe Flygt originali erano state installate tra il 1994 ed il 1996, per garantire una maggiore affidabilità di convogliamento delle acque reflue e piovane di Stoccolma.
“Probabilmente era giunto il momento di sostituire anche il sistema di controllo, ma le pompe esistenti avrebbero potuto essere più che sufficienti per almeno altri 20 anni e di conseguenza non sarebbe stato necessario sostituirle se non fosse stato elaborato anche il progetto di ristrutturazione del quartiere”, aggiunge Tenglund. “Questo grande progetto ha richiesto un enorme impegno da parte di tutti. Sebbene la stazione di pompaggio abbia una superficie di soli 400 metri quadri, in considerazione dello spazio estremamente limitato sono stati necessari dei calcoli estremamente complessi per l’installazione delle nuove pompe”.
Riduzione essenziale dei costi di esercizio

“È stato un progetto veramente interessante”, afferma Tomas Ström, rappresentante di Xylem e responsabile del progetto. “Il lavoro si è dimostrato molto impegnativo, in uno spazio molto stretto e di difficile accesso. Inoltre, le pompe sono situate ad una profondità estremamente elevata ed accessibili solamente tramite un ascensore speciale”.
Per trasportare le pompe originali sottoterra, è stato realizzato un ascensore speciale con una portata di 3 tonnellate. Situato dietro il Teatro Reale dell’Opera, l’ascensore è invisibile ai numerosi turisti che visitano il parco ogni giorno e “spunta” dal terreno solamente quando è necessario.
“I 26 addetti del nostro reparto in Stockholm Vatten devono provvedere alla gestione ed alla manutenzione di circa 500 siti nell’area di Stoccolma”, spiega Tenglund. “Tutto deve sempre funzionare alla perfezione. Di conseguenza, quando investiamo siamo sempre alla ricerca di soluzioni per ridurre i costi di gestione e non è un caso che abbiamo scelto le pompe Flygt per la stazione di pompaggio di Kungsträdgården”.