Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Estação de Los Angeles opta por solução inovadora de reutilização da água

Estação de Los Angeles opta por solução inovadora de reutilização da água

Enquanto a Califórnia enfrenta uma das secas mais graves já registradas, a estação de recuperação de águas do Terminal Island, do município de Los Angeles, contratou a Xylem para fornecer uma solução exclusiva de reutilização da água para ajudar a aumentar o abastecimento de água reciclada e purificada de Los Angeles. A solução incluirá o processo de oxidação avançado Wedeco MiPRO photo (AOP) da Xylem.

No dia 5 de maio, o comitê estadual de gestão da água da Califórnia aprovou regulamentos de emergência para combater a seca, visando reduzir o consumo de água em áreas urbanas em 25%. As medidas instam os municípios e agências de água a reduzir o consumo de 8 a 36%. Em resposta, a solução de água reciclada da estação de recuperação de águas de Terminal Island fornecerá cerca de 45 milhões de litros de água altamente purificada por dia para reduzir a dependência de fontes de água potável importadas.

A estação de recuperação de águas do Terminal Island é responsável pelo tratamento de águas residuais de mais de 100 empresas da área altamente industrializada do porto de Los Angeles, além dos 130.000 residentes. A estação purifica efluentes terciários, produzindo água potável utilizada no reabastecimento dos aquíferos de água potável sobrecarregados – medida particularmente importante tendo em vista a seca atual.

“O departamento de saneamento de Los Angeles está satisfeito com a parceria com a Xylem para continuar identificando maneiras de aumentar a capacidade de água reciclada em nossas estações de recuperação de águas”, comenta Traci Minamide, diretora executiva de operações. “Esta iniciativa nos permitirá contribuir mais para reabastecer os lençóis freáticos e enfrentar uma seca histórica. A tecnologia inovadora – processo de oxidação avançado – ajuda em nosso compromisso como administradores ambientais a proteger nosso recurso mais precioso”.

Protegendo lençóis freáticos e abastecendo indústrias

A solução de AOP Wedeco MiPRO photo da Xylem garantirá que a estação de recuperação de águas de Terminal Island esteja em conformidade com as exigentes normativas de reabastecimento dos lençóis freáticos para reutilização potável indireta da forma mais segura e econômica possível. Ela protegerá os lençóis freáticos contra o aumento da salinidade devido à intrusão de águas marinhas, assim como fornecerá água reciclada às indústrias locais.

A solução será instalada como uma barreira final contra patógenos e contaminantes que não podem ser removidos por outras tecnologias. O sistema MiPRO photo faz parte de uma ampliação da estação nas instalações avançadas de purificação da água, que incluem microfiltração e osmose inversa antes do AOP. A solução personalizada, validada por amplos testes piloto na estação, será o primeiro projeto de AOP inteiramente novo a usar luz ultravioleta (UV) com cloro para reutilização potável indireta.

Um avanço revolucionário na tecnologia de reutilização da água

“Esta aplicação de UV com cloro como um processo AOP é um avanço revolucionário no tratamento para tornar a reutilização da água mais sustentável e econômica”, afirma Keel Robinson, líder de reutilização da água da Xylem na América do Norte. “O uso de UV com cloro para AOP permitirá que a estação de recuperação de águas de Terminal Island utilize suas instalações de cloração existentes sem ter que adicionar novos produtos químicos, e reduzirá consideravelmente o custo do ciclo de vida em comparação com outros tipos de AOP, como UV com peróxido de hidrogênio”.

Além disso, a Xylem fornecerá um sistema de aeração Sanitaire à estação de recuperação de águas de Terminal Island para melhorar o desempenho do sistema existente de tratamento biológico de águas residuais. As grades de aeração de bolhas finas do Sanitaire consistirão em difusores de disco de membrana e difusores de disco de cerâmica Silver Série II para aprimorar a transferência de oxigênio, reduzir os custos energéticos e melhorar a qualidade do abastecimento de água das instalações avançadas de purificação da água. A Xylem já forneceu aeração difusa com bolhas finas a todas as estações de tratamento de águas residuais do departamento de saneamento de Los Angeles.

 

por Simon