It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Wiederaufbereitungsanlage in Los Angeles entscheidet sich für innovative Wasseraufbereitungslösung

Wiederaufbereitungsanlage in Los Angeles entscheidet sich für innovative Wasseraufbereitungslösung

Da Kalifornien mit einer der schlimmsten Dürren seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu kämpfen hat, beauftragte die Terminal Island Water Reclamation Plant der Stadt Los Angeles Xylem mit der Lieferung einer maßgeschneiderten Wasseraufbereitungslösung, um die Versorgung von Los Angeles mit gereinigtem, aufbereitetem Wasser zu verbessern. Xylems Wedeco MiPRO erweiterter Photo-Oxidationsprozess (AOP) wird Teil der Lösung sein.

Am 5. Mai verabschiedete die Wasserbehörde des Bundesstaats Kalifornien in Zusammenhang mit der Dürre Notgesetze, mit denen der Wasserverbrauch in urbanen Regionen um 25 % gesenkt werden soll. Die Maßnahmen fordern von Städten und Wasserversorgungsunternehmen, den Wasserverbrauch um 8–36 % zu senken. Die Wasseraufbereitungslösung der Terminal Island Water Reclamation Plant wird täglich mit 45 000 m3 hochgradig gereinigtem Wasser liefern, um den Bedarf an importiertem Trinkwasser zu reduzieren.

Die Terminal Island Water Reclamation Plant bereitet bereits Abwasser von mehr als 100 Betrieben in Los Angeles stark industrialisierter Hafengegend und von 130 000 Anwohnern auf. Die Anlage reinigt Abwasser tertiär und produziert Trinkwasser zur Auffüllung der beanspruchten Trinkwasserleiter – was in Anbetracht der anhaltenden Dürre besonders wichtig ist.

„Los Angeles Sanitation sieht die Partnerschaft mit Xylem als äußerst positiv, in der wir gemeinsam nach Wegen suchen, um die Kapazität von aufbereitetem Wasser in unseren Aufbereitungsanlagen zu steigern“, berichtet Traci Minamide, Chief Operating Officer. „Diese Maßnahme wird es uns ermöglichen, während dieser extremen Dürre mehr zur Auffüllung des Grundwasserspeichers beizutragen. Die innovative Technologie – der erweiterte Oxidationsprozess – unterstützt uns in unserem Umweltengagement, um unsere wertvollste Ressource zu schützen.“

Das Grundwasser schützen und die Versorgung der Industrien sichern

Xylems Wedeco MiPRO Photo AOP-Lösung wird dafür sorgen, dass die Terminal Island Water Reclamation Plant den strengen Grundwasseranreicherungsrichtlinien für die indirekte Trinkwasserwiederverwendung auf möglichst sichere und wirtschaftliche Art entspricht. Die Anlage wird das Grundwasser vor zunehmender Salinität bedingt durch eindringendes Meerwasser schützen und die Industriebetriebe vor Ort mit wiederaufbereitetem Wasser versorgen.

Die Lösung wird als letzte Barriere gegen Pathogene und Verunreinigungen installiert, die mit anderen Technologien nicht beseitigt werden können. Der MiPRO Photoprozess ist Teil einer Erweiterung der Advanced Water Purification Facility des Klärwerks, die eine dem AOP vorgeschaltete Mikrofiltration und eine RO-Anlage umfasst. Diese Speziallösung, die durch umfassende Erprobungen im Pilotmaßstab in der Anlage getestet wurde, ist das erste AOP Greenfield-Design, das ultraviolettes (UV) Licht mit Chlor zur indirekten Trinkwasserwiederverwendung einsetzt.

Ein Durchbruch in der Wasseraufbereitungstechnologie

„Diese Applikation von UV mit Chlor als AOP-Prozess ist ein wichtiger Durchbruch, um die Wiederaufbereitung von Wasser nachhaltiger und wirtschaftlicher zu machen“, erklärt Keel Robinson, North America Water Reuse Leader für Xylem. „Der Einsatz von UV mit Chlor für AOP wird es der Terminal Island Water Reclamation Plant ermöglichen, ihre bereits vorhandene Chlorierungsanlage zu nutzen, ohne weitere Chemikalien einsetzen zu müssen, sowie die Lebenszykluskosten im Vergleich zu anderen Typen von AOP wie UV mit Wasserstoffperoxid zu senken.“

Zusätzlich wird Xylem ein Sanitaire Belüftungssystem an die Terminal Island Water Reclamation Plant liefern, um die Leistung des vorhandenen biologischen Abwasseraufbereitungssystems zu verbessern. Die Sanitaire Feinblasen-Belüftungsgitter bestehen aus Silver Series II Membranscheibendiffusoren und keramischen Scheibendiffusoren, um den Sauerstofftransfer zu verbessern, die Energiekosten zu senken und die Qualität des Wassers zu verbessern, das in die Advanced Water Purification Facility eingespeist wird. Xylem hat kürzlich in sämtlichen Klärwerken von Los Angeles Sanitation eine diffuse Feinblasen-Belüftung installiert.

von Simon