Le aspettative nei confronti della primissima Flygt 3069 Adaptive-N™ entrata in servizio in Francia, nel marzo 2017, erano decisamente elevate. Il cliente, l’azienda idrica leader SUEZ, registrava guasti frequenti ad una delle proprie stazioni di pompaggio a causa dell’intasamento delle pompe per acque reflue con girante a vortice, addirittura una media di tre casi al mese con conseguenti interruzioni del servizio, aumento dei costi per la manutenzione per le chiamate di assistenza straordinarie e potenziali pericoli per l’ambiente in caso di riflusso o sfioro. A tre mesi dall’installazione, la 3069 Adaptive-N™ non si è intasata nemmeno una volta.
Flygt 3069 è una pompa all’avanguardia per acque reflue che assicura un pompaggio continuo a prova di intasamento in condizioni estreme ed è equipaggiata con la tecnologia brevettata Adaptive N™ di Xylem, progettata per eliminare il rischio di intasamento. La stazione di pompaggio in questione si trova a Sully-sur-Loire, un paesino di 5.700 abitanti nei pressi di Orléans e famoso per il maestoso castello fortificato sulla sponda sinistra della Loira.
“Le due pompe della stazione, una con girante a vortice e la nuova Flygt 3069, funzionano in parallelo e di conseguenza in caso di guasto ad una di esse il pompaggio non si interrompe del tutto, almeno finché non si intasa anche la seconda pompa”, ha spiegato Jean-Christophe Chambault, Project Manager in SUEZ, in occasione di una visita alla stazione di pompaggio. “Prima dell’installazione della nuova Flygt 3069, le due pompe con girante a vortice si intasavano piuttosto rapidamente, una dopo l’altra. La situazione era diventata insostenibile”.
L’intasamento dovuto alle salviette usa e getta
Quando gli oggetti come ad esempio il materiale fibroso e i rifiuti moderni entrano nell’ingresso di una pompa convenzionale, tendono a rimanere impigliati nei punti di attacco delle pale della girante. Il principale indiziato? Le salviette usa e getta. In effetti, il problema ha raggiunto un livello tale da portare SUEZ a lanciare una campagna di sensibilizzazione volta a informare l’opinione pubblica sulle conseguenze provocate dalle salviette negli scarichi, intitolata Abracadabra, quello che getti nella toilette non scompare magicamente (anche se i produttori riportano sulle confezioni che è possibile gettarle negli scarichi). Nonostante i meriti indiscutibili della campagna, sfortunatamente i risultati non sono stati altrettanto positivi per le pompe, che continuavano a intasarsi alla stessa frequenza.
La tecnologia autopulente in una pompa a bassa portata