It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Serviço público usa inteligência artificial em estação de bombeamento

Serviço público usa inteligência artificial em estação de bombeamento

Uma empresa de serviços de água e águas residuais de Michigan escolheu recentemente o sistema de bombeamento inteligente Flygt Concertor da Xylem ao modernizar uma estação de bombeamento. O sistema, que adapta seu desempenho em tempo real às condições de operação, eliminou as chamadas de manutenção e reduziu o número de bombas de reposição necessárias no estoque da empresa.

A divisão de serviços de água e águas residuais da concessionária de saneamento básico do Condado de Genesse (GCDC-WWS) é responsável pela construção e manutenção do sistema de coleta de esgoto sanitário e do sistema de distribuição de água do condado. A GCDC-WWS detém e opera três estações de tratamento de águas residuais: Estação de tratamento Anthony Ragnone (ARTP), Estação de tratamento do distrito nº 3 de aterro sanitário e Lagoas do distrito nº 7 de aterro sanitário.

Substituição de bombas submersíveis com nova tecnologia

Em 2007, a GCDC-WWS concluiu a construção de seu “Projeto de esgoto da extensão nordeste”, que dividiu e redirecionou alguns fluxos da rede. Primeiramente, foi analisado o status atual de dez de suas maiores estações de bombeamento de esgoto sanitário. A Estação de bombeamento nº 8, que atende Genesee e Richfield Township, estava entre as estações em que se considerava reconstruir as bombas existentes ou substitui-las com novas unidades.

A Estação de bombeamento nº 8 continha duas bombas submersíveis e duas bombas para poços secos horizontais instaladas em 1988. O Departamento de Manutenção e Operações da GCDC-WWS havia reconstruído as bombas diversas vezes ao longo dos anos. A reforma de bombas desgastadas fazia parte dos procedimentos operacionais padrão da companhia para manter suas rotas de estação em funcionamento. Quando chegou a hora de reconstruir as bombas novamente, a GCDC-WWS optou por buscar opções mais modernas. Também era desejável que as novas bombas se ajustassem ao fluxo real e às condições de queda necessárias.

Apenas reconstruir bombas não as restaurava aos seus fluxos e condições de queda originais. Além disso, havia contrapartidas de longevidade entre reparos, problemas de desgaste contínuo, problemas com peças de reposição e contrapartidas de manutenção das bombas de modelo mais antigo.

Escolha de um sistema de bombeamento de águas residuais inteligente

A GCDC-WWS não queria mais desperdiçar dinheiro com tecnologia antiquada, então recorreu ao distribuidor da Xylem e fornecedores confiáveis da Kennedy Industries para obter respostas e uma solução mais permanente. A Estação de bombeamento nº 8 era o lugar e a hora perfeitos para introduzir o novo Flygt Concertor da Xylem, um sistema de bombeamento de águas residuais inteligente que detecta as condições de operação do ambiente, adapta seu desempenho em tempo real e fornece informações aos operadores da estação de bombeamento.

Há vários motivos para adotar o Flygt Concertor:

  • A permutabilidade entre várias de suas estações de bombeamento reduz o número de bombas de reposição necessárias em estoque. Isso criou a capacidade, em uma emergência, de deslocar bombas de uma estação de menor prioridade para uma estação de prioridade imediata simplesmente restaurando os parâmetros de bombeamento.
  • A tecnologia da Xylem com controle de velocidade integrado elimina a necessidade de adquirir acionadores de frequência variável, o que também é um ponto positivo já que libera espaço útil. A tecnologia integrada do Flygt Concertor economizou tempo e dinheiro do condado ao eliminar a necessidade de atualizar controles.
  • O que mais impressionou o condado foi a função de reversão automática de não entupimento do Flygt Concertor. Os funcionários do condado já conheciam o método de solução de problemas da função de reversão, pois geralmente eles tinham que empregá-la às suas bombas existentes. A inteligência integrada da função de reversão automática do Concertor, porém, reduz consideravelmente o custo do ciclo de vida por não ter que enviar pessoal para fora da estação, eliminando assim o perigo inerente envolvido no trabalho com alta voltagem enquanto o motor de comutação está em funcionamento.

Os conjuntos de trilhos-guia obsoletos foram substituídos devido a corrosão extrema. A Kennedy forneceu novos trilhos, que foram instalados pelo condado. Interfaces homem-máquina (IMH) foram instaladas para retorno de informações das bombas, um recurso que o condado não tinha com as bombas antigas da Estação nº 8. Os recursos de valor agregado ao adquirir o Flygt Concertor incluem: capacidade de receber e monitorar o funcionamento das bombas, consumo de energia, voltagem, velocidade, falhas, reinicializações, tempo de execução, tempos de execução por dia, uso de KWH por dia e sugestões de resolução de problemas.

Chamada zero de manutenção e custos de energia reduzidos

As novas bombas começaram a operar em março de 2017 e os resultados foram impressionantes. Não houve nenhuma chamada de manutenção. Além disso, a função de autolimpeza do N-impeller e a capacidade de reversão automática durante um “entupimento leve” eliminou a necessidade de desentupir as bombas e limpá-las semanalmente, reduzindo consideravelmente o risco de acidentes de trabalho das equipes de manutenção.

Nesse projeto de aperfeiçoamento, a eliminação dos acionadores de frequência variável resultou em uma enorme redução dos custos de instalação e equipamentos. Além disso, a função Energy Minimizer dos controles integrados da bomba reduz significativamente os custos de energia de operação.

by Chad Henderson