It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt Concertor resolve entupimento na estação de Crystal Lake

Flygt Concertor resolve entupimento na estação de Crystal Lake

Uma estação de bombeamento da divisão de tratamento de águas residuais de Crystal Lake estava apresentando entupimentos causados por lenços umedecidos e outros resíduos. A Xylem resolveu o problema com o sistema de bombeamento inteligente Flygt Concertor, que se adapta automaticamente às diferentes condições das águas residuais.

Crystal Lake, no estado de Illinois, é uma cidade localizada a cerca de 70 quilômetros a noroeste de Chicago, com uma população de aproximadamente 40.000 habitantes. A divisão de tratamento de águas residuais de Crystal Lake é responsável pela operação e manutenção de duas estações de tratamento de águas residuais. As estações processam em média 16,2 milhões de litros de água por dia, ou cerca de 6 bilhões de litros por ano.

A cidade conta com 27 estações de bombeamento de esgoto e três estações de águas pluviais. Nelas, há mais de 65 bombas, algumas das quais foram instaladas no final dos anos 1980. Cada uma dessas estações passa por inspeções de rotina para garantir a devida operação e manutenção.

Atualização da tecnologia de bombeamento nas estações

Como parte do processo de pequenas melhorias importantes, as estações foram renovadas e atualizadas antes que o equipamento alcançasse o final de sua vida útil. A tecnologia atualizada é instalada para maximizar a eficiência e prevenir falhas do sistema.

A estação de bombeamento de esgotos 13 vinha apresentando problemas ocasionais de entupimento há alguns anos. Como proprietário satisfeito de mais de 40 bombas submergíveis usando tanto PLCs como SCADA, o município de Crystal Lake procurou a Xylem para encontrar uma solução.

A Xylem recomendou o novo Flygt Concertor, um sistema totalmente integrado com alta flexibilidade operacional. O Flygt Concertor combina um sistema de controle totalmente integrado com eficiência de motor IE4, hidráulica-N adaptativa e recursos inteligentes. O sistema de bombeamento se adapta automaticamente a ambientes diferentes de águas residuais para oferecer um nível ótimo de desempenho, ao mesmo tempo em que reduz consideravelmente o custo total de propriedade. A inteligência integrada torna mais fácil e rápido configurar e executar funções que, de outra forma, exigiriam um sistema muito sofisticado de controle e monitoração. O Flygt Concertor também ocupa um espaço consideravelmente menor.

Flygt Concertor solves clogging at Crystal Lake lift station1.jpg

Instalação do Flygt Concertor em apenas algumas horas

O sistema Concertor foi instalado e começou a operar em julho de 2015. Durante a instalação, a cidade não permitiu modificar o painel de controle existente. O motor de partida e a proteção da bomba existentes deveriam ser mantidos, caso fosse necessário reinstalar a bomba antiga. O Concertor não precisa desses elementos para funcionar, de modo que foi necessário fazer leves modificações para garantir a operação com os controles existentes da estação.

Apesar disso, a instalação foi tranquila e foram necessárias somente algumas horas para instalar a bomba e o controle. Não foi preciso contratar nenhuma empresa de consultoria de engenharia. Os engenheiros da Xylem dimensionaram o novo sistema com base nas informações fornecidas pelo município de Crystal Lake.

Redução dos custos de manutenção e do acúmulo de sedimentos

Desde a instalação, todos os problemas de entupimento foram resolvidos. As inspeções também revelaram a presença de muito pouco acúmulo de sedimentos e partículas, e os níveis variáveis de partida evitaram o acúmulo de gordura, o que é uma grande vantagem.

Os funcionários de Crystal Lake antes limpavam a estação a cada três ou quatro meses. O novo sistema não exigiu essa limpeza durante oito meses, o que significa uma economia para a cidade de 800 a 1.000 dólares. O sistema de bombeamento Flygt Concertor também reduziu consideravelmente o consumo de energia.

by Chad Henderson