It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Xylem celebra produção de 4 milhões de bombas Flygt

Xylem has produced the four millionth Flygt wastewater pump at its state-of-the-art manufacturing facility in Sweden. Xylem is the first international pump manufacturer to have produced this quantity of wastewater pumps at the same facility. So how much water could four million pumps pump in one second? Click our infographic to find out!

 

Flygt_InfoGraphic_v4-01-130x300.jpg

A Xylem produziu a quarta milionésima bomba de águas residuais Flygt em sua moderna fábrica na Suécia. A Xylem é a primeira fabricante internacional de bombas a produzir essa quantidade de bombas de águas residuais na mesma fábrica. Mas quanta água quatro milhões de bombas bombeiam em um segundo? Clique em nosso infográfico para descobrir!

A quarta milionésima bomba de águas residuais da Flygt apoiará a operação eficiente da estação central de bombeamento de Azaibah, Muscat, em Omã. Esta estação bombeia águas residuais por 8 km até a estação de tratamento de Al Ansab.

Para destacar o marco atingido pela quarta milionésima bomba, a Xylem organizou um evento na fábrica de Emmaboda, na Suécia. Saud Salim Ambusaidy, gerente sênior de manutenção da Haya Water (Omã) e Mustafa Bawab, diretor geral com a distribuidora Gulf Development and Construction (INMA) LLC. participaram do evento.

“A produção de 4 milhões de bombas de águas residuais nesta fábrica comprova o ilustre legado da marca Flygt da Xylem e o significativo impacto que essa marca teve e continua tendo na solução de problemas hídricos em todo o mundo”, disse Ambusaidy.

Xylem-four-million-300x200.jpg

“Esta estação central de bombeamento é parte essencial do sistema de esgoto de Omã – precisamos de bombas resistentes e confiáveis para garantir o fornecimento de um serviço seguro”, continuou Ambusaidy. “Desde 2006, a Xylem nos apoiou nisso e temos certeza de que a empresa continuará facilitando um serviço hídrico eficiente no futuro”.

Um legado de 100 anos

A marca Flygt da Xylem tem um legado de 100 anos de inovação em bombas, desde o desenvolvimento das primeiras bombas submersas até a criação do impulsor N antientupimento e a produção de hidráulicas resistentes. A primeira bomba Flygt foi produzida na fábrica da Xylem em Emmaboda, na Suécia. As bombas Flygt da Xylem também são produzidas ao redor do mundo, como China, Índia, Estados Unidos e Argentina.

A empresa aplica seus conhecimentos e tecnologias para solucionar desafios hídricos mundiais complexos, incluindo a remoção de água de enchente de Nova York e Nova Jersey após o furacão Sandy, fornecendo um bombeamento de águas residuais energeticamente eficiente no aeroporto Heathrow e prevenindo enchentes em Kuala Lumpur.

 

Xylem-pump-ceremony_4-300x200.jpg

A quarta milionésima bomba de 500 kW está posicionada a 2,85 metros de altura, pesa 5.300 kg e tem uma capacidade de bombeamento de 500 litros por segundo e queda de 66,9 metros. Oferece um avançado sistema de monitoramento para segurança operacional e a revisão acessível dos dados. Quando as bombas Flygt existentes na estação central de bombeamento exigirem uma manutenção de rotina, a quarta milionésima bomba irá garantir que essa estação de bombeamento essencial possa continuar operando com eficiência.

“Como a bomba submersa de águas residuais original, a bomba Flygt transformou a indústria de águas residuais e continua inovando desde então”, afirmou Tomas Brannemo, vice-presidente sênior e presidente de transportes da Xylem. “Estamos muito orgulhosos da rica herança da marca, e esta quarta milionésima bomba de águas residuais da Flygt desempenhará um papel importante no apoio ao ambiente sustentável de Omã”.

———–

Sobre a Haya Water

A Haya Water é uma organização estatal formada em 2002 para desenvolver e operar a infraestrutura de águas residuais em Muscat, a capital do Sultanato de Omã. Desde 2012, a Haya Water tem operado todas as instalações de águas residuais em Omã.

A Xylem é a fabricante/fornecedora preferida da Haya Water. As bombas e os misturadores da Flygt facilitam a operação de quase todas as instalações da Haya Water.

by Simon