It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Como o controle on-line pode melhorar o serviço de águas residuais

Como o controle on-line pode melhorar o serviço de águas residuais

O engenheiro de aplicações da marca YSI, da Xylem, Dr. Rob Smith, ajuda as empresas públicas de águas residuais a otimizarem o desempenho. Smith é doutor em engenharia ambiental e, anteriormente, trabalhou como consultor ajudando a planejar e projetar estações de recuperação de água. Leia nossa entrevista com Rob para saber como as empresas públicas de águas residuais estão usando o monitoramento em tempo real para reduzir o consumo de energia.

Q&A- How real-time monitoring is changing wastewater treatment1.jpg

Pergunta: Qual é sua função na YSI e como você ajuda os clientes a melhorar seus processos de águas residuais?

Rob: Trabalho atualmente na YSI como engenheiro de aplicações na nossa equipe municipal. Minha função é atuar como consultor técnico e ensinar a melhor forma de aplicar a instrumentação analítica na operação e no projeto de estações de recuperação de água.

A YSI está proporcionando outra forma de aprender sobre o tratamento de águas residuais. Não apenas aprender sobre sensores e equipamento de monitoramento, mas realmente sobre o processo de tratamento em si, para que possamos ser melhores operadores, gerentes ou engenheiros.

Pergunta: Qual a importância da eficiência energética para as estações de tratamento?

Rob: É muito importante. Nos EUA, as empresas públicas de água potável e águas residuais consomem cerca de 3% da eletricidade do país. É uma cifra muito alta. Também é preciso ter em mente que esse consumo de energia está muito concentrado nas empresas públicas de água comunitárias.

Nas estações de recuperação, a maior parte do orçamento de energia é gasto, geralmente, na aeração do lodo ativado. Normalmente, cerca de 50% a 80% da energia total do orçamento de uma determinada estação são consumidos nessa parte do processo. Infelizmente, há muita ineficiência nesses sistemas, o que significa que muita energia que poderia ser conservada é desperdiçada.

Com o monitoramento contínuo da qualidade da água, os operadores sempre sabem em que estado está seu processo. Eles podem ajustar continuamente seus aeradores, misturadores ou difusores para minimizar o consumo de energia sem afetar o tratamento. Assim, por exemplo, se o nível de oxigênio dissolvido ultrapassar o necessário para a aeração e a estação estiver consumindo muita energia, esses dados podem ser imediatamente enviados ao sistema de controle da aeração e ele irá reduzir a intensidade da aeração e, consequentemente, o consumo de energia.

Pergunta: Quais são as tecnologias da YSI e da Xylem usadas para o monitoramento e controle do processo?

Rob: As tecnologias de monitoramento e controle são a plataforma IQ SensorNet da YSI, o sistema OSCAR da Sanitaire e o sistema de bombeamento de águas residuais Flygt Concertor.

A IQ SensorNet da YSI é uma plataforma de monitoramento de processo projetada especificamente para a recuperação de água. Ela consiste em uma rede de sensores que coletam medições contínuas in situ, como turbidez, oxigênio dissolvido, amônio e nitrato. Ela coleta todos os dados que uma empresa pública necessita para operar com eficiência.

Esses dados podem ser comunicados a um sistema PLC/SCADA da estação ou ao otimizador de desempenho do processo OSCAR, que pode ser programado para automatizar procedimentos importantes, aumentar a eficiência energética do tratamento e melhorar o desempenho.

O Flygt Concertor é um acionador, bomba e computador, tudo no mesmo equipamento. O entupimento de bombas é um grande problema, especialmente com os lencinhos umedecidos que supostamente podem ser “jogados na privada”. A tecnologia Concertor limpa possíveis entupimentos automaticamente. Ela também se adapta automaticamente para atingir o ponto de operação ideal.

Pergunta: Como se antevê o futuro da recuperação de recursos hídricos?

Rob: Sou bastante otimista quanto ao futuro e diria que a sustentabilidade será um grande impulsor deste setor nos próximos anos. As empresas públicas estão descobrindo que há –métodos muito mais eficientes para tratar a água do que os que temos utilizado nas últimas décadas.

É apropriado que as “estações de águas residuais” agora se chamem a si mesmas de “estações de recuperação de recursos hídricos” (WRRF – Water Resource Recovery Facilities), porque elas agora vão além de somente tratar a água. Sim, elas recuperam água, mas também nutrientes e energia do tratamento.

A intensificação do tratamento é um dos novos termos do momento que surgem em conferências e basicamente significa alcançar níveis superiores de tratamento com processos menos dispendiosos, com o fim último de recuperar mais recursos. A ideia é desviar carvão para a digestão de lodo na qual a energia possa ser recuperada e utilizar processos reduzidos de remoção de nitrogênio para minimizar os custos operacionais de aeração e produtos químicos.

Portanto, o futuro da recuperação da água é realmente brilhante e muito disso tem a ver com as novas tecnologias que estão surgindo, muitas das quais dependem em grande parte de análise e monitoramento contínuo. A YSI terá um papel importante nessa transformação.

Leia mais histórias em WRRF INSIGHTS

A revista de tratamento de água da YSI apresenta notícias, tendências do setor e dicas técnicas.

by Chad Henderson