Após 17 anos de operação, o sistema de desinfecção por UV da estação de tratamento de águas residuais de French Creek estava rumando a duras penas ao fim de sua vida útil. A estação decidiu substituir o sistema pela solução UV Wedeco Duron da Xylem, que requer quantidades drasticamente menores de energia e de manutenção.

A estação de tratamento de águas residuais de French Creek é totalmente controlada e operada pelo município de North Ridgeville, no nordeste do estado de Ohio (EUA). A estação atende a aproximadamente 12.500 contas usando uma linha de quase 500 km, que retorna os efluentes tratados ao French Creek.
Embora a estação tenha apenas poucas décadas de idade, North Ridgeville tem efetuado melhorias e manutenções contínuas de suas operações. O município investiu milhões de dólares para modernizar a tecnologia da estação e para garantir a conformidade com as diretrizes ambientais em constante mudança.
Desafio: substituir um sistema UV antigo
Embora a estação esteja pronta para atender à sua clientela crescente no futuro com um tratamento seguro, sanitário e econômico das águas residuais, ela sofria com um sistema de desinfecção por UV em decomposição instalado em 2000. Esse equipamento também exigia muita mão de obra.
A fiação das lâmpadas, por exemplo, passava por dentro dos braços de elevação. Com o desgaste dos anos, ela poderia causar um curto-circuito. Era difícil passar os fios pelo braço.
As montagens de lastro ficavam acima do canal e eram resfriadas por um circuito de glicol. Houve um vazamento na tubulação desse circuito que tornou a área de lastro escorregadia. Era um desafio para o município encontrar peças de reposição, uma vez que o fabricante foi lentamente tornando o equipamento obsoleto. Por fim, o sistema UV estava consumindo muita energia à medida que o fim de sua vida útil se aproximava.
O município precisava encontrar um substituto para o sistema UV que tivesse o mesmo alcance, oferecesse menor consumo de energia e exigisse menos trabalho de manutenção.

Seleção de um sistema UV compacto e eficiente em termos energéticos
Ao trabalhar em estreita colaboração com a Jones & Henry Engineers, Ltd., consultoria de engenharia do município, North Ridgeville escolheu o sistema UV Wedeco Duron entre outros sistemas UV inclinados. A decisão foi baseada em uma análise do custo do ciclo de vida de 20 anos do sistema, na eficiência energética e na facilidade de manutenção.
O Duron é um sistema UV de canal aberto, inclinado em 45 graus, com um dispositivo automático de elevação compacto e integrado. Conta também com lâmpadas Ecoray de alta potência e eficientes em termos energéticos. Foi a resposta perfeita para as exigências da estação de tratamento de águas residuais de French Creek.
De acordo com o cliente, a remoção do antigo sistema foi bem simples. O cliente conseguiu usar o canal existente, uma vez que os bancos UV do Duron são mais estreitos que o espaço usado anteriormente. A área em que ficava o antigo sistema UV foi demolida e uma nova estrutura de comporta de controle de nível foi construída.

Controle OptiDose ajusta automaticamente o consumo de energia
O sistema UV Duron foi projetado para tratar 83 milhões de litros por dia (22 MGD) e pode ser aumentado para um fluxo de projeto de pico futuro em 120 milhões de litros por dia (32 MGD) com um banco UV adicional. Além de ter um custo de capital mais baixo, o sistema UV da Wedeco também proporciona menor consumo de energia.
O OptiDose, um controle de dosagem em tempo real baseado em sensor, monitora as condições operacionais, incluindo o fluxo, a transmitância do UV e a intensidade do UV. Com lógica de controle comprovado, o OptiDose ajusta o consumo de energia ao mínimo necessário para atender às exigências de dosagem.
Fácil manutenção e limpeza do sistema UV
A facilidade e a eficiência na manutenção e no reparo do sistema é uma característica fundamental do projeto. As lâmpadas podem ser facilmente trocadas com os módulos permanecendo no canal. A manutenção segura e ergonômica é garantida pelo acesso à lâmpada UV “dry-top” e por um mecanismo de elevação compacto e integrado.
A limpeza também é simples e segura graças ao sistema automático Opti Wipe do Duron, que não usa produtos químicos. Os limpadores são formados por anéis exclusivos de politetrafluoretileno e de fluorelastômeros, eficazes mesmo em águas com potencial elevado de incrustação.