It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Como a mudança climática ajuda o sul da Flórida a planejar o futuro

Como a mudança climática ajuda o sul da Flórida a planejar o futuro

O sul da Flórida está, literalmente, entrando em águas profundas à medida que o clima muda. Os oito milhões de habitantes da região vivem em cidades e vilarejos que estão, em alguns casos, apenas a alguns centímetros acima do nível do mar. Conforme o nível do mar aumenta e as tempestades empurram as águas em direção à costa, a equipe do distrito de gerenciamento de água do sul da Flórida será uma das primeiras a enfrentar essa situação.

Atendendo 16 condados, desde Orlando até o final das Florida Keys, o distrito gerencia o controle de inundações, a aquisição de água, a proteção ambiental e a qualidade da água. Esse trabalho é feito em conjunto com dezenas de governos do estado, condados e municípios, além de empresas públicas. Em cada etapa do processo, uma equipe interna de engenheiros e cientistas orienta o planejamento e as operações do distrito.

Ameaçado pelo aumento do nível do mar, tempestades e intrusão de água salgada

O sul da Flórida está no final de uma península ameaçada pela água por três lados, assim como por cima e por baixo. O céu inunda a região com mais de 134 cm de chuva por ano, a maior parte entre junho e outubro. Os furacões rodopiam pelo Oceano Atlântico e pelo Golfo do México e batem forte na terra.

O distrito também é responsável pelos Everglades, o maior pântano de água doce dos EUA, que está sendo ameaçado por fertilizantes, produtos químicos usados na agricultura, escoamento urbano e água do mar. A água salgada no sul da Flórida também se infiltra no leito de rocha calcária ao substituir a água doce bombeada para abastecer uma população em crescimento constante.

Um sistema de controle de inundações em três camadas

O distrito de gerenciamento de água do sul da Flórida (SFWMD – South Florida Water Management District) é uma das partes de um sistema de controle de inundações em três camadas. Isso inclui os canais principais de controle de inundações construídos pelo governo dos EUA nos anos 1940 e 1950, os canais secundários operados pelos condados, municípios e distritos especiais de drenagem que alimentam os canais principais e, finalmente, os sistemas terciários que as associações de moradores usam para drenar seus bairros. O sistema inclui barreiras de salinidade para impedir a intrusão da água salgada.

“Somos apenas uma organização tomando medidas”, afirma Akintunde Owosina, diretor do escritório de hidrologia e hidráulica do SFWMD, que supervisiona a unidade de modelagem de mudança climática do distrito. “É preciso mais gente para afetar algo tão robusto e atenuar o aumento do nível do mar. Deve haver uma boa integração para encontrarmos estratégias de adaptação eficazes.”

O Southeast Florida Regional Climate Change Compact foi formado com o objetivo de coordenar as atividades de atenuação e adaptação nos condados.

Modelos para prever o desempenho dos sistemas com o aumento do nível do mar

Com o aumento do nível do mar, é importante prever como será o desempenho dos sistemas no futuro. Uma parte da cooperação do distrito com as partes interessadas é o compartilhamento dos resultados de seu programa de nível de serviço da proteção contra inundações. Esse programa é uma avaliação profunda da infraestrutura que integra informações de inspeções atuais no local com modelagem detalhada de diferentes condições futuras, incluindo o aumento do nível do mar e situações de intempéries.

“A modelagem possibilita testar algo que não é possível testar no mundo real”, explica Owosina. “Podemos avaliar o que acontecerá dentro de 50 ou 60 anos sem ter de esperar 50 ou 60 anos. Podemos fazer experimentos em condições de laboratório seco, avaliando a “inundação” em uma zona sem precisar inundar ninguém. Isso nos possibilita tomar importantes decisões sem incorrer nos custos reais do problema.”

Durante anos, os especialistas em modelagem no distrito analisaram a ciência e a matemática da mudança climática e do aumento do nível do mar. Eles analisaram os modelos climáticos para determinar a respectiva aplicabilidade no caso da Flórida, assim como artigos e publicações técnicas que descrevem os fatores que contribuem para o aumento do nível do mar, como o desgelo na Groenlândia e na Antártida, as oscilações nas temperaturas dos oceanos, as manchas solares e tempestades repentinas.

Como o distrito está lidando com a incerteza

O distrito também colaborou com colegas na região para lutar com a incerteza que impregna as projeções da modelagem para o nível do mar e outros efeitos da mudança climática. As estimativas para o aumento do nível do mar variam de meio metro a dois metros, o que não está nem perto de ser suficientemente específico para facilitar o planejamento, observa Owosina.

“Deixamos de fazer previsões”, afirma. “Em vez de usar os modelos para prever o aumento do nível do mar, viramos o problema para analisar a infraestrutura pela qual somos responsáveis e determinar qual nível do mar tornaria a infraestrutura ineficaz.”

“Então, podemos deixar de lado a incerteza e escolher um disparador. Assim, quando atingirmos esse nível determinado, o sistema começará a operar de modo ineficaz”, explica Owosina. “Se levar dez anos para construir a nova infraestrutura, podemos estabelecer um limite e dizer: ‘justo antes de atingirmos esse nível, começaremos a construir a nova infraestrutura.’ Se a estimativa estiver errada, simplesmente chegaremos ao limite antes ou depois.”

Comparação dos custos e benefícios de todos os casos

A modelagem pode ajudar os planejadores do distrito ou dos municípios associados a compreender as vantagens em longo prazo de diferentes estratégias de adaptação. Por exemplo, segundo Owosina, uma cidade poderia ampliar seus canais ou acrescentar bombas para aumentar a capacidade de descarga de águas pluviais, uma solução que poderia conter inundações e a destruição de estradas por cinco ou dez anos. Porém, elevar as estradas – embora seja mais caro – poderia ser uma abordagem mais eficiente e uma solução mais duradoura para manter a viabilidade do trânsito nas próximas décadas.

“Esse é o tipo de coisas que podemos avaliar com modelos”, afirma. “Podemos comparar os custos e benefícios de todos os casos e ver o que pode ser mais eficiente em 15 a 20 anos, 50 anos ou durante a vida útil de algum dos ativos, que pode ser de 50 a 100 anos.”

Trabalho com parceiros locais e internacionais

O programa de modelagem do distrito começa com uma avaliação da climatologia, mergulha fundo no planejamento e volta à tona em uma ampla variedade de conversas com outros governos locais e distritos. O SFWMD trabalha de perto com condados e municípios de todo o sul da Flórida, fornecendo assistência técnica e dados. O distrito também busca inspiração e ideias em colegas de todo o mundo, observa Owosina.

“Trabalhamos de perto com os holandeses”, diz. “Eles têm centenas de anos de experiência em trabalhar abaixo do nível do mar. E podemos trabalhar em conjunto com governos locais para a captação de recursos e outros projetos.”

Essa cooperação local e internacional proporcionou três ideias importantes, conta Owosina. “Precisamos de informações sobre os antecedentes, precisamos conhecer o estado atual dos ativos e precisamos planejar para um futuro resiliente.”

Faça download da versão completa deste artigo e outras histórias interessantes em Mission: Water (Missão:água)

by Steve Werblow