It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Novas bombas fornecem água a Bristol e reduzem o uso de energia em 10%

Novas bombas fornecem água a Bristol e reduzem o uso de energia em 10%

A cidade de Bristol, em Inglaterra, recebe cerca de metade da sua água potável do Rio Severn, fornecida através do Canal de Gloucester e Sharpness. Novas bombas de coluna da marca Flygt da Xylem transportam uma média de 100 milhões de água por dia, ao mesmo tempo que reduzem o uso de energia e as emissões de CO2.

As bombas de coluna em Gloucester Docks são essenciais para gerir os níveis de água no Canal de Gloucester e Sharpness e para manter o fornecimento de água de Bristol em funcionamento. Contudo, as bombas estavam a chegar ao final da sua vida útil e a sua manutenção tinha-se tornado dispendiosa em termos de tempo e custos, visto que precisavam de ser levantadas das suas posições e inspecionadas manualmente.

A Canal & Rivers Trust, responsável pelo canal, decidiu substituir as bombas envelhecidas como parte de atividades mais abrangentes para reduzir o consumo de energia e as emissões de CO2 no local e para melhorar a monitorização de água. A Xylem ficou encarregue de substituir as bombas, ao mesmo tempo que minimizaria a interrupção do serviço na área e no fornecimento de água potável a 300.000 residentes de Bristol.

Parte do financiamento para o projeto foi fornecido através da People’s Postcode Lottery, inserida na sua iniciativa Postcode Climate Challenge.

Instalar bombas energeticamente eficientes

A Xylem forneceu apoio ao projeto de ponta-a-ponta, captando os requisitos específicos do local e selecionando as bombas e sistemas de controlo mais adequados para responder às necessidades da The Canal & Rivers Trust.

O projeto de substituição da bomba envolveu a instalação de quatro novas bombas de coluna Flygt personalizadas na unidade de Gloucester Docks. As bombas foram instaladas em três fases entre 2021 e 2023 para minimizar a interrupção.

As bombas de coluna Flygt pesam mais de três toneladas métricas e conseguem encher uma piscina olímpica a cada 21 minutos. Foi necessário um camião grua de 40 toneladas métricas para instalar cada bomba. 

“As nossas bombas Flygt são altamente eficientes, têm um nível de resiliência mais elevado e foram concebidas para terem uma manutenção mais fácil, ajudando à sua sustentabilidade e dando-lhes um tempo de vida útil de cerca de 20 anos,” afirma Ian Bull, Gestor de Conta Regional, Indústria e Infraestrutura da Xylem. “Estas são controladas por um sistema de monitorização com tecnologia de ponta para que a Trust possa continuar a gerir continuamente os níveis de água no canal.”

A Xylem também integrou tecnologia noutro equipamento no terreno para permitir uma monitorização e controlo remotos de todo o sistema.

Consumo de energia reduzido em 10%

A Xylem ofereceu à The Canal & Rivers Trust uma solução única, fornecendo uma gestão de projeto de ponta-a-ponta que usou a abrangência e a profundidade de conhecimentos a todos os níveis de organização. Isto permitiu um melhor funcionamento do projeto e posterior entrega dos requisitos do cliente atempadamente e dentro do orçamento.

As quatro bombas de coluna Flygt instaladas pela Xylem podem retirar uma média de 100 milhões de litros de água por dia do Rio Severn para alimentar o Canal de Gloucester e Sharpness, assegurando que os níveis de água no canal se mantêm estáveis e que a água potável chega aos residentes de Bristol. 

Além disso, as emissões de CO2 foram reduzidas através do uso de motores energeticamente eficientes e de propulsores atualizados, e as bombas reduziram o consumo de energia da estação em cerca de dez porcento. Visto que as bombas podem ser controladas pelo software SCADA da Trust, a necessidade de visitas ao local e de inspeções físicas foi reduzida, ajudando a Trust a poupar em custos de manutenção. 

“Desde 1834, a água tem sido bombeada desde o Rio Severn para o canal e estas novas bombas são o mais recente e empolgante passo para continuar a reduzir o consumo de energia e as emissões de CO2, ao mesmo tempo que se fornecem centenas de milhões de litros de água por semana,” afirma Nigel Taylor, engenheiro de manutenção sénior da Canal & River Trust.

“O trabalho da Xylem neste projeto demonstra a sua oferta única de ponta-a-ponta ao cliente – desde a conceção personalizada do equipamento de bombeamento com base nas necessidades específicas do nosso local, até à fase de instalação e comissionamento e, finalmente, o seu inestimável serviço pós-projeto contínuo.”