It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sobre a Wedeco

A Wedeco foi fundada em 1976 em Herford, Alemanha, para desenvolver tecnologias de tratamento de água isentas de químicos e ecológicas, incluindo sistemas de ozono e de luz ultravioleta. Existem mais de 250.000 sistemas Wedeco instalados globalmente para desinfeção de UV e oxidação de ozono em instalações privadas, de área pública e industriais. A Wedeco introduziu a tecnologia de ozono em 1988 e tem vindo a expandir internacionalmente desde então. Os sistemas de desinfeção por UV têm várias aplicações, incluindo tratamento de água e aquacultura. Os sistemas de desinfeção por ozono têm aplicações na água potável, água desperdiçada, água de processo, polimento de produtos, branqueamento, ozonólise/síntese e desodorização.

Os sistemas de UV da Wedeco oferecem aos clientes uma alternativa aos químicos prejudiciais para o ambiente utilizados para desinfeção, incluindo cloro, dióxido de cloro e hipoclorito. A desinfeção por UV é adaptada a partir da ação natural da luz do sol e é extremamente versátil. A luz UV pode ser utilizada para desinfetar água, destruir micro-organismos perigosos em outros líquidos, em superfícies e no ar. Os sistemas UV da Wedeco são adequados para desinfeção de água para beber, água de processo, água desperdiçada, água do mar, água ultrapura e outros fluidos translúcidos, como o xarope de açúcar.

O ozono é um dos agentes mais fortes de oxidação produzidos industrialmente e é geralmente utilizado para o tratamento de água em aplicações municipais e industriais. A vantagem especial do ozono é a forma ecológica com que funciona. As substâncias perigosas, as cores, os odores e os micro-organismos são destruídos diretamente por oxidação, sem a formação de produtos perigosos e clorados. Para além do tratamento da água de beber e da água desperdiçada, os sistemas de ozono Wedeco da Xylem são utilizados nos processos de branqueamento como o branqueamento de papel, bem como noutros processos de oxidação industrial. 

A marca Wedeco da Xylem também oferece soluções de Processo avançado de oxidação (AOP) que se destinam a eliminar uma grande variedade de compostos tóxicos e de poluentes microscópicos. Os sistemas pré-desenvolvidos AOP Wedeco da Xylem são baseados em três componentes principais – ozono, peróxido de hidrogénio e luz UV gerada por tecnologia de lâmpada de alta intensidade e baixa pressão. Combinando estas tecnologias, a Xylem consegue satisfazer os requisitos individuais dos clientes.

;