It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

O maior sistema UV da Dinamarca está agora em funcionamento

O maior sistema UV da Dinamarca está agora em funcionamento

A cada hora o sistema UV consegue tratar a quantidade de água potável equivalente a quase nove piscinas olímpicas.
 
Para garantir o fornecimento futuro de água potável à Grande Copenhaga, a HOFOR (Serviço de Abastecimento da Grande Copenhaga) instalou o maior sistema UV de desinfeção da Dinamarca num reservatório de água local. A solução, construída e instalada pela SILHORKO-EUROWATER, inclui sistemas de desinfeção UV Wedeco equipados com lâmpadas UV de poupança de energia Ecoray®.

O moderno sistema de luz ultravioleta (UV) do reservatório será capaz de tratar 22 milhões de litros de água potável por hora. Isto faz do sistema o maior jamais instalado na Dinamarca, e um dos maiores na Europa.

A empresa de tratamento de água SILHORKO-EUROWATER instalou o novo sistema UV para substituir um sistema mais antigo que tinha uma capacidade inferior e era menos eficiente em termos energéticos.

Uma grande parte do abastecimento de água de Copenhaga é armazenada numa unidade de armazenamento enorme da HOFOR na parte norte da cidade. Aqui, a água de diversos sistemas de distribuição de água entra e flui através de uma grande estrutura de válvula. A luz UV é usada para inativar microrganismos nocivos na água.

“Precisávamos de um novo sistema de desinfeção porque a cidade está a crescer e observamos uma mudança no padrão de consumo, o que significa que precisamos de uma capacidade ainda maior,” afirma Erling V. Fischer, Diretor de Projeto na HOFOR. “Por isso, o novo sistema UV tem mais do dobro da capacidade do antigo. Ao mesmo tempo, aproveitámos a oportunidade para adquirir uma tecnologia mais moderna, eficiente e sustentável, que garante um menor consumo energético, uma necessidade reduzida de serviço e manutenção e também uma maior segurança de fornecimento.”

Inauguração do nosso sistema UV (da esquerda para a direita): Thorbjørn Skanse Hinge (SILHORKO-EUROWATER), Peer Krueger (Wedeco), Erling V. Fischer (HOFOR), Thomas Franz (Wedeco), Tim Rindsig (Xylem Denmark), Torben Buhl (SILHORKO-EUROWATER), David Fogde (HOFOR), Thomas Drifte (HOFOR) e Michael Petersen (HOFOR).

Luz UV garante água segura

A nova solução UV compreende dois sistemas de desinfeção UV Wedeco-brand, conseguindo cada um deles tratar 11 milhões de litros de água por hora. Isto assegura uma ampla capacidade para dar resposta ao consumo durante as horas de pico em Copenhaga.

Os sistemas desinfetam a água com luz UV, que fornece uma garantia extra de que a água potável fornecida aos consumidores é da melhor qualidade possível. A luz UV inativa bactérias, vírus e patógenos destruindo o ADN dos microrganismos em apenas alguns segundos. A desinfeção com luz UV ocorre sem afetar o sabor e a qualidade da água.

Era importante manter o fornecimento de água para Copenhaga durante a operação. Por isso, o sistema UV antigo da cidade foi substituído pela nova solução em duas fases, para que um dos sistemas fosse mantido em funcionamento enquanto o outro era substituído.

Os dois novos sistemas UV foram soldados previamente a fundações inoxidáveis, para que o trabalho de montagem no local fosse feito o mais diretamente possível. Na prática, isso significou que embora a instalação necessitasse da colaboração entre diferentes grupos tivesse sido concluída com sucesso em apenas 18 horas e sem quaisquer interrupções de água.

“Toda a gente desempenhou a sua função na perfeição durante a instalação,” afirma Thorbjørn Skanse Hinge, Especialista de Produto UV e Gestor de Projeto na SILHORKO-EUROWATER, que distribui sistemas Wedeco há 25 anos. “Foi um grande exemplo de como com uma boa colaboração se consegue atingir o objetivo de forma surpreendentemente rápida.”

“Temos orgulho em ver os sistemas de desinfeção UV Wedeco a ajudar a HOFOR a fornecer água potável segura e limpa, com uma capacidade para responder a necessidades futuras,” continuou Hinge. “A série Wedeco K usa lâmpadas Ecoray que reduzem a intensidade automaticamente em condições aquáticas. Isto irá ajudar a HOFOR a poupar energia ao mesmo tempo que cumpre os mais elevados requisitos da qualidade da água.”

Sobre o novo sistema UV

  • Os dois sistemas UV são Wedeco tipo K143, cada um com uma saída de 11,000 m³ (11 milhões de litros) por hora. A capacidade diária da solução do local é, então, de 528,000 m³ (528 milhões de litros)
  • Cada sistema UV tem 11 filas de 12 lâmpadas Ecoray – um total de 132 lâmpadas de baixa pressão. As filas de lâmpadas podem ter uma redução de intensidade ou ser desligadas de forma independente para otimizar a energia em relação com o fluxo de água atual
  • Os sistemas UV Wedeco cumprem os mais elevados requisitos de água potável e são certificados em conformidade com o UVDGM (USEPA)

Saiba mais sobre os sistemas de desinfeção UV Wedeco

Solicitar informação